El sistema compacto de alimentación ininterrumpida Vertiv™ Liebert® APM2 es compatible con baterías de ion -litio y VRLA
Madrid, España [October 4, 2023] – Vertiv (NYSE: VRT), proveedor mundial de infraestructuras digitales críticas y soluciones de continuidad, ha presentado hoy el Vertiv™ Liebert® APM2, una nueva solución de alimentación eléctrica escalable y energéticamente eficiente a su portfolio de sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI). Liebert® APM2 es compatible con baterías de ion-litio (Li-ion) y VRLA y presenta un diseño compacto que puede escalar de 30 kW a 600 kW en una sola unidad. Ofrece un importante ahorro energético en comparación con otras alternativas menos eficientes, y también puede conectarse en paralelo con hasta cuatro unidades equivalentes para obtener capacidad adicional o redundancia. Liebert APM2 es un sistema SAI con certificación CE disponible en 400 V en Europa, Oriente Medio y África, Latinoamérica y Asia, incluidas India y China.
Para satisfacer las crecientes necesidades de energía de las aplicaciones de edge computing, así como el espacio limitado típico de estas ubicaciones, Liebert APM2 ofrece una mayor potencia de salida en un espacio más pequeño que las soluciones de capacidad similar, con modelos Liebert APM2 que requieren hasta un 45% menos de espacio que el SAI predecesor, Vertiv™ Liebert® APM. Liebert APM2 puede instalarse in-row, en sala, contra la pared o espalda con espalda para una mayor flexibilidad de aplicación.
"Vertiv creó Liebert APM2 en respuesta a la necesidad de un producto compacto y eficiente que ofrezca una calidad de energía fiable y disponibilidad en el edge", dijo Kyle Keeper, vicepresidente senior de global de AC power en Vertiv. "El SAI es la solución de vanguardia de Vertiv para manejar las crecientes necesidades de infraestructura de energía sin la necesidad de una revisión completa del sistema."
Liebert® APM2 funciona con una alta eficiencia energética en todos los modos, hasta un 97,5% en modo de doble conversión; hasta un 98,8% de eficiencia cuando funciona en modo Dynamic online, que toma la energía a través de la línea de bypass y utiliza el inversor para la salida equilibrada y como filtro activo; y hasta el 99% cuando funciona en modo ECO, que aprovecha las condiciones estables de entrada a la red para aprovechar la línea de bypass. Todos los modos están automatizados en función de las preferencias del usuario. La función inteligente de conexión en paralelo del Liebert APM2 facilita el reparto de la carga entre varios módulos de potencia, incluso entre varias unidades. Esto permite equilibrar el tiempo de funcionamiento de la unidad y ofrece conmutación automática por error para mejorar la disponibilidad del sistema. También se ha demostrado que la puesta en paralelo inteligente contribuye a la eficiencia energética.
"Vertiv ha introducido, en Liebert APM2 y otros sistemas SAI, mejoras que aumentan la eficiencia operativa y pueden contribuir a reducir el PUE de los centros de datos, manteniendo al mismo tiempo la disponibilidad del sistema", dijo Giovanni Zanei, senior director AC power global offering & EMEA business leader en Vertiv. "En particular, la función Dynamic Online, construida sobre una sólida plataforma global lanzada en 2018, mejora la ya impresionante eficiencia del SAI y ha sido adoptada por clientes preocupados por la energía y la disponibilidad, incluidos muchos empresas de Colocation."
La arquitectura modular del Liebert APM2 permite un fácil acceso frontal a los componentes reemplazables y cuenta con bloques de construcción intercambiables en caliente que optimizan el tiempo medio de reparación (MTTR) a menos de 30 minutos. También Vertiv™ Life™ Services es una opción disponible para supervisar y diagnosticar a distancia el estado del equipo, con informes para realizar un seguimiento del rendimiento del SAI.
Para obtener más información sobre Liebert APM2 y otras soluciones SAI de Vertiv, visite Vertiv.com.
Acerca de Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) reúne el hardware, el software, la analítica y los servicios continuos para garantizar que las aplicaciones vitales de sus clientes funcionen de forma continua, tengan un rendimiento óptimo y crezcan con sus necesidades empresariales. Vertiv resuelve los retos más importantes a los que se enfrentan los centros de datos, las redes de comunicación y las instalaciones comerciales e industriales con un portfolio de soluciones y servicios de infraestructura de energía, refrigeración y TI que se extiende desde la nube hasta el Edge Computing. Con sede en Westerville, Ohio (EE. UU.), Vertiv está presente en más de 130 países. Para obtener más información y conocer las últimas noticias y contenidos de Vertiv, visita Vertiv.com.
Declaraciones de carácter prospectivo
Este comunicado contiene declaraciones de carácter prospectivo en el sentido de la Ley estadounidense de reforma de litigios sobre títulos privados de 1995, el Art. 27 de la Ley estadounidense de valores y el Art. 21E de la Ley estadounidense del mercado de valores. Dichas afirmaciones son una mera predicción. Los acontecimientos o resultados reales pueden diferir sustancialmente de los de la declaración prospectiva aquí recogida. Se remite a los lectores a las declaraciones de Vertiv ante la Comisión del mercado de valores estadounidense (la SEC), incluido su último Informe Anual en el Modelo 10-K y cualquier informe trimestral posterior a través del Modelo 10-Q para abordar estos y otros factores de riesgo importantes relativos a Vertiv y sus operaciones. Vertiv no está obligada —y renuncia expresamente a cualquier obligación— a actualizar o modificar cualquiera de sus declaraciones de carácter prospectivo, independientemente de que dispongamos de nueva información, sucedan nuevos acontecimientos o por cualquier otro motivo.
CONTACTO
Palmira Muñoz /Stephany Barreto / María Fernández Cruz
T +34 626 186 826
E vertiv.spain@hkstrategies.com