Madrid (España) [10 de febrero de 2023] – Vertiv (NYSE: VRT), proveedor global de infraestructura digital crítica y soluciones de continuidad, ha presentado hoy los modelos Vertiv™ MegaMod™ y Vertiv™ MegaMod™ Plus, una familia de centro de datos modular prefabricado (PFM) llave en mano, desplegable en unidades ampliables de 0,5 o 1 megavatios para cargas de TI de hasta 2 megavatios o más. Los módulos prefabricados de alta calidad están integrados y probados con los sistemas de gestión de energía Vertiv™ líderes del sector, soluciones de refrigeración de precisión, monitorización remota y racks de TI para ofrecer un rendimiento excepcional y ayudar a las empresas a reducir el tiempo de despliegue hasta un 40% en comparación con la construcción tradicional de un centro de datos. La solución ya está disponible en toda Europa, Oriente Medio y África (EMEA).
Las empresas se apresuran a desplegar potencia de procesamiento en nuevas ubicaciones para satisfacer la demanda de productos y servicios empresariales digitales. MegaMod™ y MegaMod™ Plus, que ofrece hasta un 25% más de capacidad de rack y refrigeración, permiten a los clientes ampliar las redes de centros de datos del core al edgey desplegar rápidamente nueva capacidad de computación con menores costes iniciales, mayor previsibilidad y menor riesgo que las construcciones tradicionales de centros de datos, gracias a procesos industriales probados y altos estándares de control de calidad. Ambas soluciones ofrecen opciones para crecer de forma horizontal o vertical-: MegaMod proporciona capacidad de refrigeración en la zona de la Sala de TI, mientras que MegaMod Plus está configurado con módulos de refrigeración que admiten ampliaciones del espacio de la Sala de TI.
«Históricamente, las instalaciones se han construido en bloques en la propia ubicación, lo que requiere amplios plazos de entrega y una elevada inversión de capital inicial. Sin embargo, las crecientes tendencias de digitalización han instado a los inversores y a los operadores de centros de datos a reconsiderar este enfoque —afirma Viktor Petik, vicepresidente y responsable para EMEA del negocio de Soluciones Modulares Integradas de Vertiv—. A medida que se dispara la demanda de servicios digitales, los propietarios de centros de datos están en mejores condiciones de aprovechar este crecimiento si son capaces de acelerar el despliegue de nueva capacidad. La buena noticia es que los centros de datos modulares prefabricados como Vertiv MegaMod permiten a las partes interesadas actuar con rapidez».
La capacidad flexible de la solución es ideal para centros de datos de tamaño medio y puede desplegarse y ampliarse fácilmente a medida que crecen las necesidades de la empresa. Vertiv también proporciona servicios integrales para una puesta en marcha sencilla y un funcionamiento sin problemas, incluidos el despliegue, la puesta enservicio, el mantenimiento continuo, la supervisión remota y la formación.
Para obtener más información sobre MegaMod y otras soluciones de centros de datos de Vertiv, visite Vertiv.com y póngase en contacto con el equipo local de Vertiv.
Acerca de Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) reúne el hardware, el software, los análisis y los servicios continuados para permitir que las aplicaciones vitales de sus clientes se ejecuten continuamente, funcionen de forma óptima y crezcan en paralelo a sus necesidades de negocio. Vertiv resuelve los retos más importantes a los que se enfrentan los centros de datos, las redes de comunicación y las instalaciones comerciales e industriales hoy en día a través de una cartera de soluciones y servicios de infraestructura de energía, refrigeración y TI que va desde la nube hasta el Edge Computing. Con sede en Columbus, Ohio (EE. UU.), Vertiv cuenta con una plantilla de aproximadamente 24.000 personas y está presente en más de 130 países. Para obtener más información y conocer las últimas noticias y contenidos de Vertiv, visita Vertiv.com.
Declaraciones de carácter prospectivo
Este comunicado contiene declaraciones de carácter prospectivo en el sentido de la Ley estadounidense de reforma de litigios sobre títulos privados de 1995, el Art. 27 de la Ley estadounidense de valores y el Art. 21E de la Ley estadounidense del mercado de valores. Dichas afirmaciones son una mera predicción. Los acontecimientos o resultados reales pueden diferir sustancialmente de los de la declaración prospectiva aquí recogida. Se remite a los lectores a las declaraciones de Vertiv ante la Comisión del mercado de valores estadounidense (la SEC), incluido su último Informe Anual en el Modelo 10-K y cualquier informe trimestral posterior a través del Modelo 10-Q para abordar estos y otros factores de riesgo importantes relativos a Vertiv y sus operaciones. Vertiv no está obligada —y renuncia expresamente a cualquier obligación— a actualizar o modificar cualquiera de sus declaraciones de carácter prospectivo, independientemente de que dispongamos de nueva información, sucedan nuevos acontecimientos o por cualquier otro motivo.
CONTACTO
Palmira Muñoz /Stephany Barreto
T +34 626 186 826
E vertiv.spain@hkstrategies.com