Es la cantidad de agua que se puede eliminar anualmente en un centro de datos de 1 MW en California mediante el economizador de refrigerante bombeado, en comparación con el economizador de agua.
La Comisión de Energía de California aprobó en 2015 el uso del freecooling del sistema Liebert DSE con economizador de refrigerante bombeado en los centros de datos del estado, como parte de sus métodos de economización prescritos bajo el Título 24. Anteriormente, el uso prescrito de la Comisión comprendía únicamente economizadores de aire y agua.
Mayor eficiencia sin usar una gota
El sistema de freecooling Liebert DSE con economizador de refrigerante bombeado maximiza las horas de economización anuales… y no utiliza agua. Con este sistema, los centros de datos de California pueden:
- Reducir el consumo anual de agua en 4,3 millones de galones para un centro de datos típico de 1 MW
- Reducir el valor de la energía entre un 8 y un 10 por ciento
- Eliminar los costes y peligros del tratamiento del agua
- Eliminar el riesgo de contaminación del aire exterior
- Maximizar la protección y la eficiencia mediante controles avanzados integrados
Vertiv ha publicado un informe completo que muestra el análisis del economizador de refrigerante bombeado, en comparación con el economizador de agua y de aire.