¿Quién se beneficia más de las capacidades de edge computing de los actuales centros de datos?
A menudo veo a mis hijos preadolescentes jugando a su X-Box al mismo tiempo que ven contenidos de YouTube para encontrar trucos para los juegos de su tablet y, a su vez, hablan por FaceTime con los amigos con los que ya están
Mientras seguimos consumiendo datos a un ritmo exponencial de crecimiento mediante aplicaciones como Netflix, YouTube, Google y Amazon y nos preparamos para la aparición de vehículos autónomos, la necesidad de procesar datos de manera rápida y localizada en el extremo de la red sigue creciendo.
Mediante los dispositivos móviles se consumen enormes cantidades de datos de edge computing. Se estima que el tráfico de internet móvil se cuadruplicará para 2021, y la transmisión de vídeo y los juegos online serán cinco veces mayores.
La Generación YouTube ‘Generación C’ está impulsando este crecimiento a corto plazo del extremo de la red.
La Generación C está formada en un 80 % por millennials: el núcleo de la audiencia de Youtube (pero no el único). La Generación C representa a una mentalidad que define a personas profundamente comprometidas con la creación, la preservación, la conexión y la comunidad; y son un nuevo impulso poderoso de la cultura del consumidor. Michael Tobin OBE habla sobre la Generación C en su libro “Live, Love, Work, Prosper (Vive, ama, trabaja, prospera):” la Generación C se define por su comportamiento, y no por su edad. Cuando no están trabajando, comprando o haciendo operaciones bancarias por internet, están en las redes sociales. La Generación C juzgará tu empresa por su web y su presencia en Twitter, en Facebook y en Instagram.
La Generación C está formada por personas que marcan tendencia; ellos definen las redes sociales y están permanentemente conectados. Youtube y Netflix son sus hábitats de entretenimiento: el vídeo bajo demanda está integrado en su entendimiento del consumo de difusión de contenidos.
Redes sociales, compras por internet y la conectividad permanente
Casi 9 de cada 10 jóvenes de la Generación C tienen un perfil en redes sociales, y dos terceras partes de ellos actualizan sus perfiles a diario y publican fotos o vídeos de sí mismos en sus redes. La mayoría también usa las redes sociales para buscar la aprobación de sus amigos al tomar la decisión de comprar algo, lo que culmina en una influencia que representa 500 000 millones de dólares en gastos solo en EE. UU. En lo que respecta a la conectividad, más del 90 % de la Generación C duerme con su smartphone al lado.
El cambio de dirección y el volumen de datos del edge computing
En la actualidad, entre un 80 % y un 90 % del tráfico de datos va del extremo de la red al consumidor; los datos satisfacen la demanda de consumo. Pronto, esa dinámica cambiará, ya que los datos
El extremo de la red será un entorno de misión crítica desde distintos puntos de vista – y debe ser diseñado y creado para promover lo que Vertiv ha identificado como los Cuatro Arquetipos de Datos Edge– Aplicaciones con uso intensivo de datos, de latencia humana, de latencia máquina-máquina y aplicaciones cruciales para la vida.
¿Qué es el extremo de la red?
En los últimos años, el “edge computing” se ha convertido en una de las tendencias más debatidas en tecnologías de la información, y por una buena causa. La investigación de Grand Valley proyecta una tasa de crecimiento anual del 41 % para el edge computing entre 2018 y 2025. Prácticamente todas las industrias reconocen las limitaciones de respaldar a los usuarios y a las tecnologías emergentes mediante infraestructuras de TI centralizadas (el Core) y tratan de acercar el almacenamiento y el computing a los usuarios y los dispositivos. Este cambio se está haciendo necesario por el aumento de la conectividad de los dispositivos y las personas, así como los enormes volúmenes de datos que generan y consumen.
A medida que crece el extremo de la red, será de suma importancia que dirijamos nuestra atención a quién será el verdadero cliente
Como todo lo que se produce, la infraestructura de TI del extremo requiere una cadena de suministro en la que participen numerosas partes para distribuir el producto final. Con el extremo de la red, los datos y el
De modo que, mientras seguimos trabajando para respaldar esas necesidades, ¿cómo debe evolucionar la infraestructura de TI del edge para satisfacer necesidades futuras?
Los requisitos de la futura infraestructura de TI del extremo irán más allá del consumo. El extremo de la red actual proporciona un medio para el consumo y el intercambio de datos; el edge del futuro tendrá que proporcionar mucho más en términos de generación de datos, toma de decisiones, validación compleja y análisis conforme avanzamos para enviar tantos datos al extremo como lo que consumimos desde el extremo.
Para ello, será necesario construir una infraestructura de TI de edge que respalde el tipo de transacciones de datos que tengan lugar teniendo en cuenta el perfil geográfico de la transferencia de datos. Los requisitos del edge computing van a ser diferentes para los despliegues globales/regionales; ¿tu extremo de la red se utilizará en un sector de retail, de telecomunicaciones o de campus?
La capacidad de proporcionar centros de datos del extremo que sean de latencia baja, resilientes y
¿Qué nos depara el futuro?
En la actualidad, el uso que hacen mis hijos del edge sobrepasa el mío: – consumen enormes cantidades de datos y, conforme van pasando los años de su adolescencia, estoy seguro de que crearán aún más datos a través de su propio uso de las redes sociales. Me’ interesará ver el desenlace y me pregunto si mi propia huella de datos sobrepasará o se acercará en algún momento a la suya: – probablemente no.