The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

¿Qué tipo de PDU para rack es adecuada para tu centro de datos?

Ranelle Rundquist •

A primera vista, la elección de una unidad de distribución de energía para rack (rPDU) puede parecer que afecta poco al rendimiento del centro de datos.

Sin embargo, la magnitud de esta decisión resulta evidente tras una inspección más detallada. Las especificaciones de tu PDU para rack influirán directamente en la fiabilidad, flexibilidad y escalabilidad de tu centro de datos.

La selección de PDU para rack empieza con una pregunta muy sencilla:
¿Cuáles son tus requisitos de alimentación?

Al seleccionar una rPDU, debes determinar los requisitos de alimentación necesarios para tu equipamiento de TI crítico.

Normalmente, estás limitado por la alimentación disponible o tienes la oportunidad de elegir la configuración de alimentación que se va a instalar.

Si estás limitado por tu infraestructura de centro de datos actual, es tan sencillo como identificar el amperaje, la tensión y los tipos de toma de salida que conectarás a tu PDU para rack.

Por otra parte, si puedes tener la alimentación que necesitas para tu rack, tendrás que hacer algunos cálculos. Calcula los kW aproximados necesarios para el equipamiento instalado o que potencialmente se podría instalar en cada rack. No te olvides tener en cuenta las necesidades de crecimiento previstas en tu cálculo de alimentación para asegurarte de que tienes la flexibilidad para escalar tu centro de datos en el futuro.

Ahora que has respondido a la pregunta más importante, puedes pasar a la siguiente fase de la selección de la unidad de distribución de energía para rack: Selección del tipo de rPDU más adecuado para tus instalaciones.

Hay cuatro tipos de PDU para rack:

  • PDU para rack básica
  • PDU para rack con medición
  • PDU para rack con monitorización
  • PDU para rack conmutada

PDU para rack básicas: Fiables pero sencillas

Una rPDU básica es tan sencilla como parece: una regleta de toma múltiple fiable que distribuye la energía a tu infraestructura de TI crítica. Son las soluciones de nivel básico económicas que satisfacen una amplia gama de requisitos para mantener tu equipo en funcionamiento.

Los fabricantes proporcionan una variedad de funciones en las unidades de distribución de energía básicas para garantizar la alta disponibilidad y la funcionalidad de cara al futuro. Por ejemplo, puedes comprar una PDU básica con tomas de salida de bloqueo para minimizar el riesgo de desconectar accidentalmente el equipo. Asimismo, algunos fabricantes ofrecen modelos actualizables diseñados para añadir inteligencia, si las necesidades empresariales cambian.

En términos generales, la rPDU básica no proporciona ninguna perspectiva del uso de energía del equipo y no se puede acceder a ella desde la red.

Esta opción es perfecta para pequeñas salas de servidores que están cerca de tu personal de TI, aunque no es recomendable para salas de servidores o centros de datos más grandes críticos, dada la imposibilidad de monitorizarla o gestionarla de forma remota.

PDU en rack con medición: Un paso por encima de la básica

Las rPDU con medición proporcionan la misma distribución de energía fiable que las rPDU básicas, pero además proporcionan a los usuarios datos de consumo de potencia local a través de una pantalla local. La pantalla local proporciona métricas de uso de energía clave (corriente, tensión, factor de potencia, etc.) para dar a los usuarios perspectivas del uso de energía del equipo para futuras adiciones, movimientos y cambios.

Algunas PDU para rack con medición están disponibles con funciones mejoradas como comunicación por luz visible (VLC) que permite a los usuarios escanear la pantalla digital mediante una aplicación móvil para recopilar valiosos datos que ayuden con la planificación de capacidad y el equilibrio de carga eléctrica.

Al igual que la rPDU básica, algunos fabricantes ofrecen unidades de distribución de energía con medición actualizables para proporcionar flexibilidad a la hora de añadir monitorización remota sin quitar potencia de los dispositivos conectados.

Se recomienda el uso de rPDU con medición en entornos de centro de datos altamente seguros que deben mantener su infraestructura de alimentación aislada de la red local o para instalaciones que prevén una futura necesidad de monitorización remota.

PDU para rack con monitorización: Inteligencia que viaja

Las rPDU con monitorización proporcionan todas las funciones y funcionalidad que las unidades de distribución de energía básicas y con medición con la ventaja adicional de monitorización remota a través de la red.

Los usuarios pueden acceder de forma remota a las métricas de consumo de potencia en tiempo real, en cada toma de salida, a través de una interfaz web segura para que el personal del centro de datos pueda monitorizar las métricas de uso de energía críticas en tiempo real, independientemente de su ubicación. Este flujo continuo de información resulta útil de varias formas clave:

  1. Se pueden activar alertas automáticas en cuanto se supera un umbral definido por el usuario.
  2. Se puede realizar un seguimiento del uso de energía con mucha mayor precisión, mejorando la exactitud de la facturación.
  3. El equilibrio de carga es más preciso, limitando la cantidad de energía estancada sin riesgos de cortocircuitos.
  4. Se puede añadir monitorización ambiental para monitorizar las condiciones ambientales críticas.

Para aprovechar al máximo tu rPDU con monitorización, identifica un fabricante que ofrezca una conexión en cadena tolerante a fallos para garantizar que los datos se siguen notificando incluso cuando se produzca una interrupción en la cadena de red.

Otra función clave a tener en cuenta es la agregación de IP. Si el coste de conectar en red cientos de PDU para rack provoca tensión, los fabricantes proporcionan funciones de software integradas que permiten monitorizar hasta 50 rPDU desde una única dirección IP con autoconfiguración de dispositivos en sentido descendente que reducen considerablemente el tiempo de despliegue.

Las PDU para rack con monitorización son muy recomendables para centros de datos de alta densidad, especialmente instalaciones de Colocation grandes que no son propicias para los informes manuales de uso de energía para fines de facturación, así como para proveedores de servicios en la nube que necesitan soportar cargas de energía fluctuante sin sacrificar la eficiencia energética.

PDU para rack conmutadas: Toda la inteligencia que se puede obtener

Las rPDU conmutadas representan el zénit moderno de la distribución de energía de los centros de datos. Proporcionan todas las funciones y funcionalidad que las PDU para rack con monitorización, con una excepción clave: se pueden gestionar de manera remota.

El personal autorizado del centro de datos puede encender, apagar o reiniciar el equipo que no responda de forma remota a través de un interfaz web intuitiva. También pueden limitar el uso de energía a la salida para evitar sobrecargas accidentales. Esto proporciona a los usuarios un control máximo sobre el uso de energía, eficiencia y disponibilidad de su centro de datos.

Las rPDU conmutadas son muy recomendables para cualquier despliegue de TI ya sea un centro de datos de gran escala o una ubicación remota pequeña. Son especialmente valiosas para usuarios que necesitan una forma rápida y sencilla para reiniciar de forma remota equipos críticos reduciendo considerablemente o eliminando el coste de desplazar a técnicos simplemente para apagar y encender servicios o equipo de red que no responde.

Una vez determinados los requisitos de alimentación e identificado el tipo de rPDU, solo queda un último paso para elegir la unidad de distribución de energía para rack perfecta.

Configuración y necesidades de salida

Las unidades de distribución de energía para rack se montan en horizontal o en vertical y dentro o fuera del rack. Las rPDU horizontales se instalan dentro del rack y ocupan un valioso espacio en U. Normalmente, las unidades horizontales ocupan 1U o 2U de espacio en el rack y tienen 8-16 salidas. Las rPDU montadas en vertical pueden tener hasta 54 salidas. Estas se instalan en la parte trasera o lateral del envolvente del rack, para que no ocupen espacio crítico de montaje de equipos dentro del rack. El hecho de comprender tu espacio del centro de datos y equipamiento de TI antes de seleccionar la opción de montaje, el tipo de toma de salida y la cantidad para la rPDU puede ayudarte a ahorrar costes, tiempo y espacio.

Consulta lo que Vertiv Geist tiene para ofrecer aquí o encuentra tu rPDU perfecta en el buscador de PDU.

PARTNERS
Descripción general
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación