La electricidad alimenta centros de datos e infraestructura crítica, permitiendo el flujo de la actividad comercial moderna y la prestación de servicios públicos. Sin embargo, numerosas tendencias están haciendo que los líderes de estas organizaciones reevalúen sus sistemas de gestión de potencia y la cantidad de alimentación eléctrica que consumen para dar soporte a sus operaciones críticas. Estas tendencias incluyen el aumento en los costes de la energía, una mayor dependencia de la alimentación eléctrica y una mayor necesidad de reducir las emisiones de carbono.
La implementación de una estrategia eficaz de gestión de centros de datos y un sistema de control eléctrico puede mejorar la distribución eléctrica en centros de datos. En última instancia, el uso de un sistema de gestión de potencia eléctrica es esencial para optimizar la eficiencia y facilitar la excelencia operativa.
Aumento en los costes de la energía
Los acontecimientos geopolíticos crean inestabilidad energética y al mismo tiempo el crecimiento acelerado de los centros de datos aumenta la demanda de alimentación eléctrica del sector. Ambos factores impulsan los costes de la electricidad. La Agencia Internacional de Energía informa de que se espera que el consumo de electricidad de los centros de datos se duplique para 2026. En el peor de los casos, el uso de alimentación eléctrica podría aumentar de 460 teravatios-hora (TWh) en 2022 a más de 1000 TWh para 2026.
El Sistema de gestión de potencia energética (EPMS) de Vertiv™ ofrece capacidades de monitorización en tiempo real que aumentan la visibilidad que tienen los equipos de las instalaciones y de electricidad sobre el consumo de potencia. El sistema EPMS de Vertiv recopila información sobre potencia y energía desde puntos de distribución clave en un edificio y la sintetiza. Los equipos obtienen perspectivas que pueden usar para optimizar los procesos actuales, reducir el consumo de energía y planificar la construcción de futuras instalaciones con eficiencia energética.
Mayor dependencia de la alimentación eléctrica
Actualmente, casi todos los negocios son digitales, y las empresas utilizan servicios en la nube de diferentes proveedores. Como resultado, los proveedores de Hyperscale y Colocation actualmente consumen alimentación eléctrica a escala industrial para ofrecer servicios digitales. Además, está aumentando el número de racks de alta densidad para dar soporte a cargas de trabajo de computación intensiva. Una encuesta de 2024 realizada por Uptime Institute muestra un aumento en las densidades de potencia de racks. Casi un tercio de los encuestados informan un rápido crecimiento en la potencia de racks para implementaciones recientes. Esto se ve impulsado por el aumento de potencia de silicio y el lanzamiento de nuevos procesadores para servidores de alta potencia.
El Sistema de gestión de potencia energética (EPMS) de Vertiv™ permite a los equipos de ingeniería eléctrica mejorar los controles de energía y la gestión de centros de datos para mantener la continuidad de las operaciones e infraestructura vitales.
Organizaciones tales como proveedores de servicios en la nube, sanidad, fábricas, empresas de retail y servicios públicos no pueden permitirse un tiempo de inactividad no planificado, lo cual a menudo genera importantes daños comerciales y un impacto en cascada entre los clientes. El sistema EPMS de Vertiv™ ofrece información en tiempo real y alarmas preconfiguradas que los equipos de las instalaciones y de electricidad pueden usar para tomar medidas con el fin de reducir el riesgo de apagones. Si se produce un fallo, el sistema EMPS de Vertiv automatiza por completo el restablecimiento de la alimentación eléctrica, minimizando el impacto en las operaciones.
Mayor presión para reducir las emisiones de carbono
Los combustibles fósiles generan el 60 % de la electricidad en Estados Unidos y el 81 % a nivel mundial. Los propietarios de infraestructura y centros de datos buscan perspectivas en relación al consumo de potencia para planificar futuras construcciones y compras de equipamiento, ajustar operaciones y facturar de forma adecuada a los clientes. De este modo, estas organizaciones pueden reducir los costes con facturación individualizada interna, disminuir el consumo de electricidad en las instalaciones o ciclos de vida de los centros de datos y reducir las emisiones de carbono.
Los proveedores de servicios en la nube pueden aumentar la competitividad de mercado ofreciendo más servicios y diversas opciones de precios a los clientes. Asimismo, los clientes finales se benefician de la compra de servicios en la nube de bajas o cero emisiones para desarrollar y operar sus negocios a la vez que aceleran el progreso hacia sus objetivos de sostenibilidad.
El sistema EPMS de Vertiv proporciona datos e informes que los líderes de infraestructura y centros de datos podrían necesitar para desarrollar estrategias de descarbonización, cumplir con las normativas regionales y del sector e informar a las partes interesadas clave. Estos líderes saben que lo que no se puede ver, no se puede medir. Como resultado, la solución EPMS de Vertiv ofrece a las empresas la visibilidad que necesitan para comprender, comparar el rendimiento actual y medir las mejoras continuas. Los clientes pueden informar los datos de emisiones de Alcance 3 de los proveedores de servicios en la nube en sus propias propuestas comerciales e informes medioambientales, sociales y de gobernanza corporativa (ESG), demostrando cómo trabajan para reducir las emisiones de carbono.
Aumento de la eficiencia de sistemas eléctricos por medio de la implementación del sistema EPMS de Vertiv
Queda claro que estas tendencias del mercado están generando una mayor necesidad de visibilidad (y control) del consumo de potencia eléctrica. El sistema EPMS de Vertiv ofrece datos, alertas e informes que permiten a los equipos de las instalaciones, electricidad, TI y sostenibilidad mitigar riesgos y mejorar procesos de forma continua, fortaleciendo la disciplina operativa en el sistema de gestión de potencia eléctrica.
Obtener una solución completamente personalizable
El sistema EPMS de Vertiv proporciona la infraestructura para ofrecer servicios digitales y de software. La solución incluye controles operativos integrados, software de activos e instalaciones implementado de forma local o en la nube, herramientas de control, monitorización, gestión y administración de Big Data en un lago de datos para habilitar servicios digitales. Los equipos pueden acceder a servicios que van desde la detección y notificación de anomalías hasta el registro de incidentes y fallos y la resolución de problemas, pasando por el soporte en la puesta en marcha, la monitorización remota, la monitorización basada en condiciones y mucho más.
Los compradores pueden trabajar conjuntamente con Vertiv para personalizar el sistema de gestión de potencia a fin de satisfacer sus requisitos particulares. Además, la solución puede ampliarse a lo largo del tiempo para satisfacer los requisitos cambiantes. Vertiv es un fabricante de equipamiento original, independiente de plataformas y protocolos, que abastece e incorpora hardware y software de distintos proveedores. También ofrecemos una solución de extremo a extremo para empresas que buscan lograr una rápida salida al mercado y rentabilidad mediante equipamiento de ingeniería de valor, llevando a cabo la integración y pruebas en nuestras instalaciones.
Leer más: |
|
![]() |
Los Sistemas de gestión de potencia energética (EPMS) de Vertiv™ ofrecen soluciones de hardware, software y digitales que aumentan la visibilidad (y el control) de las operaciones de alimentación eléctrica de las instalaciones.
|
Beneficios de una solución automatizada
Las empresas de misión crítica están en permanente expansión y necesitan disponibilidad de alimentación eléctrica continua. Es por ello que el sistema EPMS de Vertiv™ ofrece capacidades de control y monitorización digital que se pueden ampliar a través de las redes eléctricas de crecimiento acelerado que dan soporte a operaciones comerciales esenciales. Cuando se produce un fallo, el sistema de control eléctrico redirige automáticamente la alimentación eléctrica desde la fuente principal hacia fuentes alternativas, manteniendo la continuidad de las operaciones. Mantener las operaciones en funcionamiento garantiza una alta disponibilidad de los sistemas y evita pérdidas de ventas e ingresos por apagones.
Obtener una mejor experiencia de usuario
El sistema EPMS de Vertiv se puede personalizar para satisfacer requisitos comerciales y se puede mejorar con datos de sensores en el equipamiento para ofrecer mejores capacidades de monitorización. Además, es posible acceder a la solución desde dispositivos móviles, lo cual agiliza la resolución de problemas y la colaboración en equipo.
Acceso a una solución de distribución eléctrica completa
Vertiv ofrece un centro de adquisición único para equipamiento de distribución eléctrica para centros de datos. Los compradores pueden obtener equipamiento de media y baja tensión, incluidos sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS), switchgear, barras de potencia, suministro de alimentación ininterrumpida (SAI) y mucho más.
Adquirir más soluciones de un proveedor de confianza agiliza los procesos, desde la compra hasta la implementación y el mantenimiento, a la vez que garantiza la coherencia global. Asimismo, los compradores pueden usar procesos de adquisición optimizados para escalar más rápidamente, implementando nuevos sistemas en centros de infraestructura e instalaciones de centros de datos antes de su puesta en servicio, minimizando la construcción y los disturbios en el lugar y garantizando a la vez la coherencia global de las operaciones.
Acceso a especialistas en alimentación eléctrica de confianza
Vertiv cuenta con un gran equipo de ingenieros especializados en gestión energética, control y automatización de potencia ubicados estratégicamente en todo el mundo. Nuestros ingenieros consultan con los clientes y desarrollan, personalizan, prueban e implementan soluciones, incluido un sistema de gestión de potencia eléctrica, para satisfacer sus requisitos. Los clientes pueden usar el sistema EPMS de Vertiv, que les ayuda a impulsar el ahorro de costes mediante la optimización de procesos y a impulsar los ingresos ofreciendo nuevos servicios. Además, reciben actualizaciones continuas de seguridad y parches que protegen sus negocios y sistemas frente a las amenazas más recientes.
Usa el sistema EPMS de Vertiv™ para monitorear y controlar la alimentación eléctrica en instalaciones y redes.
Más información sobre el Sistema de gestión de potencia energética de Vertiv™.