El Gartner® Hype Cycle™ es una representación gráfica de un patrón común que surge con cada nueva tecnología o innovación. Y cada año, Gartner crea más de 90 Hype Cycles como una forma para que los clientes realicen un seguimiento de la madurez de la tecnología y el potencial futuro a través de cinco fases: Lanzamiento, Pico de alta expectación, Abismo de desilusión, Rampa de consolidación y Meseta de productividad.
Este año, Vertiv ha sido nombrada en dos informes de Gartner® Hype Cycle™, 2022 Gartner Hype Cycle for Edge Computing y 2022 Gartner Hype Cycle for Midsize Enterprises, como proveedor para soluciones de microcentros de datos.
En cuanto a los centros de microdatos, según los informes, «la creación de microcentros de datos es algo que las empresas llevan haciendo desde hace años, pero a menudo de forma puntual. Al asociarse con proveedores y crear una arquitectura consistente y estandarizada, las empresas pueden recuperar el control de estos activos críticos y aumentar su capacidad para introducir rápidamente servicios específicos para el centro, al tiempo que reducen los riesgos y costes operativos y mejoran los niveles de servicio».
Con la proliferación de más despliegues de centros de datos de Edge para respaldar la creciente necesidad de latencia reducida y computación instantánea, los expertos de Vertiv predijeron el aumento de la demanda de microcentros de datos de Edge Computing, centros de datos modulares y otras soluciones integradas en su lista más reciente de tendencias que pueden esperarse para 2022.
En este blog, hablo de los microcentros de datos, del crecimiento de sus casos de uso y de cómo las soluciones de microcentros de datos de Vertiv proporcionan soluciones de infraestructura de centros de datos eficientes, rentables y fiables que ayudan a las organizaciones a acercar la computación a las personas y los dispositivos que la utilizan.
¿Qué es un microcentro de datos?
Los microcentros de datos son soluciones que incorporan todos los componentes esenciales que se encuentran en un centro de datos típico en un despliegue reducido. Los componentes están ubicados dentro de un rack de TI estándar con espacio para albergar equipos informáticos sensibles, servidores y accesorios de rack. Un microcentro de datos típico admite cargas críticas de no más de 100-150 kilovatios (kW). La ventaja de una solución de microcentro de datos de Vertiv es que viene preintegrada de fábrica y está probada para funcionar a la perfección y cumplir los requisitos de la organización.
Los microcentros de datos ofrecen la comodidad de un diseño de centro de datos que se puede implementar rápidamente en una ubicación, a veces en solo unas horas y a menudo sin la ayuda de personal externo. A medida que las aplicaciones de Edge Computing siguen evolucionando y se implementan en lugares poco convencionales y a veces difíciles, los microcentros de datos proporcionan flexibilidad, seguridad y fiabilidad con mucho menos espacio.
¿Qué está impulsando el entusiasmo por este tipo de infraestructura de centro de datos?
Después de que la pandemia interrumpiera los planes de construcción del centro de datos durante casi dos años, las organizaciones estaban decididas a hacer de 2022 un año de avance para nuevos proyectos. Este impulso para aumentar la capacidad de los centros de datos también se ve alimentado por el crecimiento sin precedentes de las iniciativas de transformación digital para apoyar nuestros cambios sociales pospandémicos, desde el trabajo remoto hasta las cadenas de suministro automatizadas y la telesalud. Si bien la velocidad y el crecimiento han sido fundamentales durante todo el año, las organizaciones se han visto obligadas a sortear la escasez mundial de materias primas y una sequía de constructores e ingenieros en el centro para construir estos nuevos centros de datos y ponerlos en funcionamiento. Para cumplir con los plazos y los presupuestos, los constructores de centros de datos han optado por un enfoque más estandarizado en forma de microcentros de datos y otras soluciones integradas. Estos sistemas integrados permiten ampliar la capacidad de forma modular, permitiendo a los propietarios implementar infraestructuras de centros de datos sin tener que elegir entre velocidad y calidad.
Para 2025, el mercado global de los microcentros de datos móviles tendrá un valor de 6500 millones de dólares, frente a los 3000 millones de dólares de 2020, según una previsión de MarketsandMarkets. Se espera que el mercado global de centros de datos modulares alcance los 47 400 millones de USD para 2026, con un crecimiento compuesto anual del 17,9 % durante el periodo de análisis. Según la propia encuesta What's Your Edge? de Vertiv, hay pruebas claras de la creciente adopción de microcentros de datos y otras soluciones integradas. El 40 % de los encuestados dijo que utilizaba o pensaba utilizar soluciones integradas de rack o microcentros de datos.
¿Cómo puede Vertiv abordar la demanda de soluciones para microcentros de datos?
Vertiv ofrece un amplio porfolio de soluciones de microcentros de datos para admitir nuevas aplicaciones de Edge y acercar la computación a los clientes, como Vertiv™ VRC-S. Este sistema de microcentro de datos listo para el edge que ofrece una solución de rack independiente con una unidad de distribución eléctrica (PDU para rack), una unidad de refrigeración independiente con una capacidad de refrigeración de hasta 3,5kW, y un software de monitorización. El Vertiv™ VRC-S está disponible en ocho tamaños estándar preconstruidos con dos opciones de tensión, lo que le permite adaptarse a una amplia gama de configuraciones de SAI.
Para los microcentros de datos, la moda es muy real y el aumento continuo en las tasas de adopción parece casi inevitable. Por lo tanto, el siguiente paso lógico para las empresas es asociarse con proveedores de soluciones como Vertiv para integrar una gama más amplia de sistemas y conseguir una mayor interoperabilidad.
¿Tienes curiosidad por saber cómo Vertiv puede ayudar a tu organización a beneficiarse de la velocidad, la flexibilidad y la integración perfecta de un microcentro de datos? Ponte en contacto con nosotros hoy mismo.
Hype Cycle for Edge Computing, 2022 Publicado el 12 de julio de 2022.
Hype Cycle for Midsize Enterprises, 2022 Publicado el 11 de julio de 2022.
GARTNER y Hype Cycle son marcas comerciales registradas y marcas de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en los EE. UU. e internacionalmente y se utilizan aquí con autorización. Todos los derechos reservados.
Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.