El uso del rectificador de eficiencia del 98 % contribuye al ahorro de costes energéticos para un rápido retorno de la inversión (return on investment, ROI)
Ampliar la infraestructura de red para respaldar la demanda continua de más comunicación móvil es un reto en sí mismo, pero hacerlo al mismo tiempo que se reduce el impacto medioambiental y la cantidad de energía consumida por estas redes de telecomunicación, añade otro nivel de complejidad a una industria de las telecomunicaciones, en rápida evolución.
¿Por qué necesitamos otra vez sistemas de alimentación de CC eficientes energéticamente?
Aunque por lo general los equipos más nuevos son más eficientes, pueden no ser capaces de compensar el consumo de potencia necesario para manejar el aumento del tráfico móvil que esperamos ver con el 5G.
Según Cisco, el tráfico de datos móviles mundial en 2021 será casi siete veces la cantidad de tráfico visto en 2016, unos 49 exabytes estimados de tráfico de datos móviles al mes.
Este volumen de tráfico no solo genera preocupación en términos de eficiencia energética y
¿Cómo vamos a llevar nuestra infraestructura de red a ese nivel de eficiencia?
Los arquitectos de los sistemas de alimentación y de sus sistemas de backup deben ser diligentes para abordar estas preocupaciones. Incluso un pequeño cambio en la infraestructura, como el uso de un rectificador más eficiente, puede contribuir significativamente a reducir la huella de carbono de instalaciones críticas que requieren de estos sistemas para asegurar la continuidad del negocio.
Durante casi una década, han estado disponibles rectificadores del 96-97% de eficiencia, pero Vertiv ha alcanzado una nueva cota con su rectificador de eficiencia del 98 %, que permite a los operadores y propietarios del sistema optimizar el consumo de energía en cualquier condición de carga.
Gracias a los avances tecnológicos y a componentes como el nitruro de galio (GaN) que hace posible una eficiencia ultra alta y densidades de potencia mejoradas, se puede reducir la pérdida energética hasta un 75 por ciento comparado con los rectificadores del 92% de eficiencia que son todavía hoy ampliamente utilizados. Afortunadamente, el retorno de la inversión de un rectificador más eficiente se produce rápidamente y puede ayudar a compensar el continuo incremento de los costes de la energía.
Lee nuestro informe para obtener más información sobre nuestro rectificador del 98% de eficiencia y visita nuestra calculadora de eficiencia para comprobar cómo ser ecológico nunca ha sido tan asequible.