Lithium-Ionen-Batterie Backup
Backup-Versorgungen mit Lithium-Ionen-USV sind so konzipiert, dass sie eine doppelt so lange Lebensdauer wie herkömmliche VRLA-Batterien haben. Da die Batterien weniger oft ersetzt werden müssen, höhere Temperaturen aushalten und schnell aufgeladen werden können, eignen sich diese Systeme ideal zum Schutz Ihrer kritischen Infrastruktur am sogenannten Netzwerkrand oder in verteilten IT-Umgebungen.
Backup-Versorgung mit Lithium-Ionen-Batterien für Rack-Anwendungen
Vertiv Edge Lithium-Ionen-USV
- Line-Interactive USV-Technologie
- Modelle mit 1.500, 2.200 und 3.000 W erhältlich
Was ist eine Lithium-Ionen-Batterie-Backup-USV?
Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) ist ein Gerät, das IT-Geräte mit Strom versorgt, wenn der Strom vollständig ausfällt oder zu stark abfällt. Einige Arten von unterbrechungsfreien Stromversorgungen bieten gerade genug Zeit für einen Computer, um zu speichern, was der Benutzer gerade tut, und sich herunterzufahren, während andere mehr als eine Stunde lang Strom liefern können.
Herkömmliche USV werden mit Blei-Säure-Batterien (oder VRLA-Batterien) hergestellt. Die Lithium-Ionen-Batterietechnologie gibt es erst seit den 1980er Jahren. Erst in den letzten zwei Jahrzehnten wurde diese Technologie für die unterbrechungsfreie Stromversorgung eingesetzt. Glücklicherweise hat sich die Technologie so weit verbessert, dass sie auch von kleineren Unternehmen und Organisationen, die IT-Lösungen anbieten, in alltäglichen Anwendungen eingesetzt werden kann.
Branchen, die Lithium-Ionen-USV nutzen

Bereitstellungen am sogenannten Netzwerkrand im Einzelhandel eignen sich ideal für USV mit Lithium-Ionen-Technologie. Viele Einzelhändler stellen solche Systeme in einzelnen Warenhäusern überall im Land auf, wo der Bedarf für eine digitale Infrastruktur gewachsen ist und wo sie eine zuverlässige Backup-Versorgung brauchen, falls es zu einem Stromausfall kommt. Dabei fällt ein geringerer Wartungsaufwand an als mit herkömmlichen VRLA-Systemen.
- Versandhändler
- Lager und Vertrieb

Mit den gestiegenen Anforderungen im Bildungsbereich, in dem Schulen von der Technologie abhängig sind, um Fernunterricht zu ermöglichen, muss gewährleistet sein, dass ihre Systeme stets reibungslos laufen. Viele Schulen sehen die Vorteile von USV-Systemen mit Lithium-Ionen-Akkus in ihren Bereitstellungen in den Gesamtbetriebskosten (TCO) und im geringeren Wartungsbedarf pro Gerät.
- Schulen
- Höhere Bildung

Die Technologie im Fertigungsbereich entwickelt sich ständig weiter und die IT zur Unterstützung der Produktionslinien muss sich in der Nähe der Maschinen befinden, die sie unterstützt. Dies führt oft dazu, dass die IT-Infrastruktur an Stellen aufgestellt wird, die eigentlich nicht dafür konzipiert sind. Immer mehr Hersteller setzen Lithium-Ionen-USV-Systeme ein, denn diese halten höhere Temperaturen aus und die Batterie nutzt sich weniger ab.
- Produktionsbereiche
- IT-Räume bei einem Hersteller

Von Krankenhäusern bis hin zu lokalen Büros und Fernarbeitsplätzen müssen IT-Teams im Gesundheitsbereich in ihren Netzwerken heute eine größere Nachfrage denn je unterstützen. Die Branche wendet sich USV-Systemen mit Lithium-Ionen-Akkus zu, um dem Bedarf nach längeren Laufzeiten, weniger Wartung und insgesamt höherer Effizienz gerecht zu werden.
- Privatbüros
- IT-Räume in Krankenhäusern
Die Vorteile einer Backup-Versorgung mit Lithium-Ionen-Batterien

Geringere Gesamtbetriebskosten (TCO)
Berücksichtigt man die Anfangsinvestitionen für ein VRLA-System sowie den Batteriewechsel und die Serviceleistungen, die bei einer Lithium-Ionen-USV nicht erforderlich sind, können Sie die Gesamtbetriebskosten Ihres USV-Systems um 50 % senken.
Längere Lebens- und Laufzeit
Die Lebensdauer einer Lithium-Ionen-USV beträgt 8 bis 10 Jahre. Das ist bis zu dreimal länger als vergleichbare VRLA-Systeme. Die Lithium-Ionen-Batterie kann nötigenfalls in ca. 3 Stunden zu 90 % aufgeladen werden.

Hitzebeständigkeit
Wenn Ihre Racks höheren Temperaturen ausgesetzt sind, wie z. B. im Fertigungsbereich, sind Lithium-Ionen-Batterien eine sehr gute Wahl. Diese USV-Systeme können höheren Temperaturen standhalten und ihre Lebensdauer leidet dabei weniger als bei VRLA-Batterien.
Wirkungsgrad
Bei deutlich höherer Performance sind Lithium-Ionen-Batterien 40 % bis 60 % leichter als VRLA-Systeme. Doch sind sie nicht nur leichter, sondern auch 40 % kleiner. Damit ist Lithium leicht zu installieren, einfacher zu warten und erheblich flexibler. Und während es typischerweise 3 bis 6 Stunden dauert, bis eine Bleibatterie zu 90 % aufgeladen ist und ihre volle Laufzeitkapazität erreicht hat, dauert dies bei einer Lithium-Ionen-Batterie weniger als 2 Stunden.
Möchten Sie mehr erfahren?
Laden Sie unser Whitepaper herunter und erfahren Sie mehr über die Vorteile der Verwendung von Lithium-Ionen-Batterien als Backup-Versorgung.
Berechnen Sie, wie viel Sie mit Lithium-Ionen sparen können
Nutzen Sie unseren TCO-Rechner (Total Cost of Ownership), um Ihre Einsparungen zu ermitteln.
Im folgenden Beispiel würden Sie beim Kauf einer Lithium-Ionen-USV die folgenden Einsparungen erzielen.
65% Ersparnis gegenüber VRLA
1500VA über 10 Jahre
Standard-USV-Kauf von 770€
2 Austausch von Batterien
Geschätzte Kosten pro Batterie von 170€
Geschätzte Kosten pro Batteriewechsel von 200€

USV-AUSWAHL
Hier finden Sie rasch die Lithium-Ionen-USV von Vertiv für den sogenannten Netzwerkrand und in Ihrem Unternehmen
Suchen und kaufen Sie direkt bei einem unserer Vertriebspartner.
Ein Backup für Ihr Backup
Service und Gewährleistung für Vertiv Edge Lithium-Ionen-USV-Produkte.
Gewährleistung
Die Lithium-Ionen-USV für den sogenannten Netzwerkrand von Vertiv hat standardmäßig fünf Jahre Gewährleistung auf die USV und die Batterie.

Services
Überlassen Sie uns die Verwaltung Ihrer Netzwerkgeräte mit dem Power Emergency Package oder den Installation oder Start-Up Services.
Mehr erfahren