Die Clean Hydrogen Partnership wählt sieben Unternehmen in ein Konsortium, das eine innovative Brennstoffzellen-Plattform für die umweltfreundlichere Zukunft von Rechenzentren entwickeln soll.
München, Deutschland [14. Dezember 2021] – Vertiv (NYSE: VRT), globaler Anbieter von Lösungen für kritische digitale Infrastrukturen und Kontinuität, gibt heute bekannt, dass die Clean Hydrogen Partnership ein Projekt zur Entwicklung kohlenstoffarmer Brennstoffzellen für die Stromversorgung von Rechenzentren mit 2,5 Mio. Euro unterstützen wird. Damit sollen CO2-Emissionen durch den Betrieb von Rechenzentren um bis zu 100 Prozent reduziert werden. Das Projekt EcoEdge PrimePower (E2P2) ist eine innovative Proof-of-Concept-Initiative mit dem Ziel, Brennstoffzellen mit geringer Umweltbelastung zu entwickeln, welche die wirtschaftliche und zuverlässige Haupt-Stromversorgungslösung von Rechenzentren abbilden.
Ein Konsortium aus sieben Unternehmen - Equinix, InfraPrime, RISE, Snam, SolidPower, TEC4FUELS und Vertiv - wird hierbei die innovative Integration von Festoxid-Brennstoffzellen, unterbrechungsfreier Stromversorgung (USV) und Lithium-Ionen-Batterien erforschen. So sollen Rechenzentren und andere kritische Infrastrukturen mit zuverlässiger und umweltfreundlicher Primärenergie versorgt werden.
„Die Digitalisierung und die Rechenzentrumsbranche wachsen immer schneller. Umso wichtiger ist es, den Weg in eine nachhaltige Zukunft voranzutreiben", erläutert Giordano Albertazzi, EMEA President bei Vertiv. „Dies kann nur durch die Entwicklung sauberer, innovativer Technologien wie Brennstoffzellenlösungen ermöglicht werden, die eine nachhaltige Energieversorgung für die digitale Welt ermöglichen. Vertiv ist stolz darauf, einen aktiven Beitrag zur E2P2-Proof-of-Concept-Initiative zu leisten. Wir freuen uns schon darauf, unseren Kunden weltweit Energielösungen der nächsten Generation anbieten zu können."
Eine grünere Zukunft für die Branche
Brennstoffzellen sind als saubere und leise Stromversorgungslösung anerkannt, die herkömmliche Stromnetze entlasten. Das E2P2-Projekt ist somit ein spannender Schritt hin zu einer deutlichen Verringerung des CO2-Ausstoßes, das gleichzeitig die Anforderungen an eine hoch belastbare kritische Stromversorgung für Rechenzentren im Auge behält. Im Mittelpunkt dieser Vision steht ein marktorientierter Ansatz, der Innovation und die Einbindung von Stakeholdern verbindet, um die Akzeptanz und die Einsatzmöglichkeiten von stationären Brennstoffzellen als zuverlässige, effiziente und dezentrale Hauptstromquellen für andere industrielle Anwendungen zu erhöhen.
Das Konsortium hofft, einen verbindlichen offenen Standard für Brennstoffzellenanwendungen zu entwickeln. So soll der Weg für die Kommerzialisierung von Brennstoffzellenenergie in Rechenzentren in Europa geebnet und die potenzielle Rolle der gesamten Branche bei der Erreichung der EU-Ziele zur CO2-Reduzierung aufgezeigt werden.
Highlights:
- E2P2 ist ein gemeinsames Projekt von Equinix, InfraPrime, RISE, Snam, SolidPower, TEC4FUELS und Vertiv, das teilweise durch einen Zuschuss der Clean Hydrogen Partnership im Rahmen des Horizont 2020 Programms der Europäischen Kommission finanziert wird.
- Das Konsortium wird mit Organisationen zusammenarbeiten, die an der Entwicklung europäischer Best Practices und Standards arbeiten.
- Die Ziele des E2P2-Projekts orientieren sich an den Zielen der Europäischen Kommission, die Anwendung von Brennstoffzellen zur Deckung des Bedarfs energieintensiver Branchen zu beschleunigen und gleichzeitig ein umweltfreundlicheres Netz zu schaffen.
- Vertiv wird seine umfassende Erfahrung mit AC-Stromversorgungssystemen sowie vorgefertigten modularen Lösungen für Rechenzentren nutzen, um ein integriertes Brennstoffzellen-Stromversorgungsmodul zu entwickeln. Dieses soll die unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Vertiv™ Liebert® EXL S1 und die Lithium-Ionen-Batterien Vertiv™ HPL Die enge Zusammenarbeit zwischen der Vertiv™ AC Power-Sparte in Italien und der Integrated Modular Solutions-Sparte in Kroatien wird entscheidend sein, um bis 2023 ein 100-kW-Modul als Proof-of-Concept zu entwickeln.
Das E2P2-Projekt ist die jüngste in einer Reihe von Initiativen, die Vertiv im Bereich Nachhaltigkeit, Umwelt, Soziales und Governance (ESG) umsetzt. Vertiv ist außerdem Mitglied der Sustainable Digital Infrastructure Alliance (SDIA) und der European Data Centre Association (EUDCA). Außerdem trägt sie zum Datacenter Climate Neutral Pact bei.
Um mehr über das E2P2-Projekt zu erfahren, besuchen Sie E2P2.eu und folgen Sie E2P2 auf LinkedIn.
![e2p2](/4af15a/globalassets/images/on-page-image/ecoedge_primepower__e2p2__346165_0.png)
Weiterführende Links:
- Vertiv’s Engagement für Nachhaltigkeit
- Vertiv und Green Mountain setzen neuen Maßstab für nachhaltige Rechenzentren
- Vertiv tritt der Sustainable Digital Infrastructure Alliance bei, um Nachhaltigkeit in der Digitalwirtschaft voranzutreiben
- Vertiv führt erste Single-Vendor-Lösung ein, um Netzflexibilität, Energiestabilität und Bedarfsmanagement zu ermöglichen
- Cool bleiben: Mehr Rechenleistung bei gleichzeitiger Verbesserung der Nachhaltigkeit von Rechenzentren
- Nachhaltig kühl: Warum neue Kältemittel der Schlüssel zum Erreichen von Umweltzielen in Rechenzentren sind
Über Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) bringt Hardware, Software, Analytics und Services zusammen, damit Applikationen bei Kunden kontinuierlich laufen, optimal performen und sich mit den Geschäftsanforderungen weiterentwickeln. Vertiv löst die wichtigsten Herausforderungen, denen Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerke sowie kommerzielle und industrielle Anlagen ausgesetzt sind mit seinem Portfolio von Strom-, Kühlungs- und IT-Infrastrukturlösungen und Services, das Netzwerke von Cloud- bis Edge-Computing abdeckt. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Columbus, Ohio, in den USA. 20.000 Mitarbeiter arbeiten für Vertiv in mehr als 130 Ländern weltweit. Weitere Informationen und die aktuellsten Neuigkeiten und Inhalte von Vertiv finden Sie unter Vertiv.de.
Über die Clean Hydrogen Partnership
Die Clean Hydrogen Partnership - das Nachfolgeprojekt des Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) - hat das Ziel die Entwicklung und Optimierung von fortschrittlichen sauberen Wasserstofftechnologien zu beschleunigen. Sie baut auf der 13-jährigen Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor im Rahmen des FCH JU auf und soll dazu beitragen, dass innovative Technologien die Versuchsphase erfolgreich abschließen und von Industrie, Unternehmen und Verbrauchern zum Nutzen Europas eingesetzt werden können. Die drei Mitglieder der Partnerschaft sind die Europäische Kommission, die Brennstoffzellen- und Wasserstoffindustrie vertreten durch Hydrogen Europe, und die Forschungsgemeinschaft vertreten durch Hydrogen Europe Research.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27 des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act. Diese Aussagen stellen lediglich eine Prognose dar. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Aussagen abweichen, die in dieser zukunftsgerichteten Aussage enthalten sind. Die Leser werden auf die bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Vertiv verwiesen, darunter der jüngste Jahresbericht auf Formblatt 10-K und alle nachfolgenden Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q. Darin werden diese und andere wichtige Risikofaktoren im Zusammenhang mit Vertiv und dessen Geschäftstätigkeit erörtert. Vertiv ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und lehnt diese Verpflichtung ausdrücklich ab.
Pressekontakt
Christine Wildgruber, Stefan Keil
T +49 (0)89 / 41 95 99 -27/-46
E vertiv@maisberger.com