![](/492786/globalassets/images/on-page-image/1600x480/1600x480-672227-5g-energy-paper_323858_0.jpg)
Vertiv führt erste Single-Vendor-Lösung ein, um Netzflexibilität, Energiestabilität und Bedarfsmanagement zu ermöglichen
April 27, 2021
Die Kombination der neuen Dynamic-Grid-Support-Funktion mit Vertiv™ USV- und Lithium-Ionen-Batterie-Technologien kann laut dem Demand-Response-Marktführer Enel X schon heute jährlich rund eine Million Euro Umsatz bei 10 MW flexibler Last für Kunden in Irland generieren.
München, Deutschland [27. April 2021] – Vertiv, (NYSE: VRT), globaler Anbieter von Lösungen für kritische digitale Infrastrukturen und Kontinuität, hat heute eine innovative Dynamic-Grid-Support-Funktion für die unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Vertiv™ Liebert® EXL S1 vorgestellt. In Verbindung mit dem Vertiv™ HPL Lithium-Ionen-Batterieschrank stellt das Komplettsystem die erste integrierte Lösung eines einzigen Anbieters auf dem Markt dar, die Grid-Support-Funktionen, USV und Lithium-Ionen-Batterien kombiniert.
Die Vertiv™ Liebert® EXL S1 mit Dynamic-Grid-Support-Funktion ist ab sofort in ganz Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) erhältlich und ermöglicht energieintensiven Branchen die proaktive Nutzung von USV-Systemen. Da intermittierende erneuerbare Energien weiterhin eine Herausforderung für die konventionelle Stromerzeugung darstellen, werden neue Energiespeicherdienste benötigt, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, Einnahmen zu steigern und die Energiekosten zu senken. Der Einsatz einer USV mit Dynamic-Grid-Support und Lithium-Ionen-Batterien kann letztlich in Zeiten von Netzinstabilität dazu beitragen, die Dekarbonisierung und den Übergang zu umweltfreundlicher Energie zu unterstützen und die Stromversorgung zu sichern. Dabei wird das Ungleichgewicht im Zusammenhang mit der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ausgeglichen, was wiederum die globale Nachhaltigkeit unterstützt.
Der Vertiv™ HPL-Lithium-Ionen-Batterieschrank, welcher bereits in Nordamerika im Einsatz ist und bald auch in EMEA erhältlich sein wird, ist mit den meisten aktuellen und früheren dreiphasigen USV-Systemen von Vertiv kompatibel. Während Vertiv schon immer Vorreiter auf dem Gebiet der Lithium-Ionen-Batterien für Rechenzentren war, ist Vertiv HPL das erste Angebot mit eigenem Batteriemanagementsystem und wichtigen Funktionen, die speziell für moderne Rechenzentren entwickelt wurden. Darunter beispielsweise verbesserte Benutzeroberflächen, integrierte Steuerungen und verbesserte Wartungsmöglichkeiten.
Giovanni Zanei, Global Offering Management Director für den Geschäftsbereich AC Power bei Vertiv, erklärt: „Da die Digitalisierung weltweit immer weiter voranschreitet, müssen wir unsere Kunden mit Lösungen unterstützen, die nicht nur bei der Einführung alternativer Grid-Technologien helfen, sondern den Kunden auch die Möglichkeit bieten, ihre bestehenden Anlagen zu monetarisieren. Dies ist nicht nur geschäftsentscheidend, sondern auch ausschlaggebend für unseren Planeten. Denn nachhaltige Lösungen für den digitalen Energieverbrauch werden einen großen Teil der globalen Bemühungen ausmachen, den Klimawandel zu bekämpfen und nachhaltige, zukunftsfähige Infrastrukturen aufzubauen. Wir wollen Teil dieser Lösung sein.“
„Mit dem Einsatz der Liebert® EXL S1 mit Dynamic-Grid-Support und Lithium-Ionen-Batterietechnologien können wir heute am irischen DS3-Programm - Delivering a Secure, Sustainable Electricity System - teilnehmen und haben die Möglichkeit, mit 10 MW flexibler Last Einnahmen in Höhe von annähernd 1 Mio. Euro pro Jahr zu erzielen“, erläutert John Byrne, Head of UK & Ireland Operations bei Enel X, dem führenden Anbieter von Demand Response. „Der Bedarf an solchen Netzdienstleistungen ist groß und wächst, weil sowohl das Land als auch die irischen Unternehmen eine Dekarbonisierung anstreben.“
Rechenzentren und andere kritische Infrastrukturen wie Telekommunikationsnetzwerke, Industrie 4.0-Fabriken und Flughäfen spielen eine Schlüsselrolle in der sich wandelnden Energielandschaft von heute. Sie bieten neue Möglichkeiten nachhaltiger zu handeln, Einnahmen zu generieren und Energiekosten zu senken. Wie ein aktueller Bericht der IEA zeigt, könnten Tech-Unternehmen eine wichtige Rolle bei der Optimierung des Stromverbrauchs spielen. Große Tech-Unternehmen können sogar eine noch wichtigere Rolle bei der Dekarbonisierung des Stromnetzes einnehmen, indem sie flexiblere Betriebsabläufe einführen. Beispielsweise die Verlagerung von Arbeitslasten auf Batteriespeicher oder andere Energiereserven, um die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien zu ergänzen oder als Demand-Response-Ressource zu fungieren.
Die Liebert EXL S1 mit Dynamic-Grid-Support bietet statische und dynamische Frequenzregelung durch die Steuerung der Eingangsleistung und der Ladung/Entladung der Batterien auf Grundlage von Frequenzaktivierungs-Schwellenwerten. Sie unterstützt auch Demand-Management-Services, wenn die Steuerbefehle zur Modulation der USV-Reaktion mit der Bedarfsregelungsflexibilität gekoppelt sind. Dedizierte Steuerelemente halten die notwendige Batterieenergie aufrecht, um die kritische Nutzlast im Falle eines Ausfalls zu unterstützen. Beim Betrieb im dynamischen Grid-Support-Modus bietet die USV eine schnelle Reaktionszeit, um auf die Befehle des Netzreglers zu reagieren. Die gesamte Reaktionszeit von der Erkennung der Frequenzschwankung bis zu dem Moment, in dem die USV den festgelegten Leistungssollwert erreicht, liegt im Bereich von ca. 500 Millisekunden. Dies ermöglicht es Unternehmen, ihre kritischen Anwendungen mit einer stabilen Stromversorgung zu schützen. Auch Netzbetreibern hilft es, Schwankungen in der Systemfrequenz zu stabilisieren, die durch den vermehrten Einsatz von erneuerbaren Energiequellen auftreten.
Weitere Details zu den Funktionen von Vertiv für kritische Energiesysteme finden Sie unter Vertiv.com/Grid-Support und im aktuellen White Paper “How to Maximize Revenues from Your Data Centre Energy Storage System with Grid Interactive UPS”.
Über Liebert® EXL S1
Die Technologie der neuen Generation von Vertiv Liebert® EXL S1 wurde entwickelt, um die Energie- und Wärmeabgabe zu reduzieren und somit den Bedarf und Verbrauch von Klimaanlagen zu minimieren. Die Kombination dieser Faktoren in Verbindung mit einem Doppelwandlerwirkungsgrad von bis zu 97 Prozent (der beim Betrieb im dynamischen Online-Modus auf bis zu 99 Prozent verbessert wird) reduziert die CO2-Emissionen erheblich. Die Lösung bietet Systemkapazitäten von 100 kW bis zu 9,6 MW, und ihre hohe Leistungsdichte ermöglicht es den Kunden, die Anzahl der in ihrem Rechenzentrum untergebrachten Racks und Server zu maximieren. Die Technologie trägt auch dazu bei, dass Rechenzentren den Umwelt- und Effizienzstandards der Branche einen Schritt näher kommen, da sie keine Auswirkungen auf die vorgelagerte Infrastruktur hat, perfekt mit modernen unternehmenskritischen Verbrauchslasten kompatibel ist, die Leistung für maximale Energieeinsparung und CO2-Emissionsreduzierung erhöht, maximale Systemflexibilität für alle Installationen bietet und die Gesamtbetriebskosten reduziert.
Über Vertiv™ HPL
Der Vertiv™ HPL-Schrank ist der erste Lithium-Ionen-Batterieschrank, der von Rechenzentrumsexperten für Rechenzentrumsbenutzer entwickelt wurde. Er hat den UL 9540A-Brandtest erfolgreich bestanden und durchläuft derzeit die CE-Zertifizierung. Die Anlage hat die Größe eines Standard-Rechenzentrums-Racks und wird vormontiert mit vier bis sieben Lithium-Ionen-Batterien geliefert. Die modulare Konfiguration ermöglicht den Anschluss von bis zu zwölf Schränken an eine einzige USV, um die Laufzeitkapazität und Redundanz an die Anwendung anzupassen. Die nahtlose Integration mit dem Vertiv™ Alber™ Battery Xplorer Enterprise Batterieüberwachungssystem ermöglicht Echtzeitdaten auf Zell-, Modul-, System- und Anlagenebene, was eine frühzeitige Benachrichtigung über mögliche Probleme und eine Maximierung der Batterielebensdauer gewährleistet. Vertiv-Batterien enthalten Nickel-Mangan-Kobalt (NMC), eine bewährte Batterie-Chemie, die häufig für die strengen Sicherheitsstandards der Automobilindustrie verwendet wird. Sie haben unter normalen Betriebsbedingungen eine garantierte Batterielebensdauer von 10 Jahren. Die Vertiv HPL hat eine Garantie für den Betrieb bei bis zu 30° C, wodurch Betreiber die Kühlkosten im Vergleich zu den meisten alternativen Lösungen reduzieren können.
Über Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) bringt Hardware, Software, Analytics und Services zusammen, damit Applikationen bei Kunden kontinuierlich laufen, optimal performen und sich mit den Geschäftsanforderungen weiterentwickeln. Vertiv löst die wichtigsten Herausforderungen, denen Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerke sowie kommerzielle und industrielle Anlagen ausgesetzt sind mit seinem Portfolio von Strom-, Kühlungs- und IT-Infrastrukturlösungen und Services, das Netzwerke von Cloud- bis Edge-Computing abdeckt. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Columbus, Ohio, in den USA. 20.000 Mitarbeiter arbeiten für Vertiv in mehr als 130 Ländern weltweit. Weitere Informationen und die aktuellsten Neuigkeiten und Inhalte von Vertiv finden Sie unter Vertiv.de.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27 des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act. Diese Aussagen stellen lediglich eine Prognose dar. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Aussagen abweichen, die in dieser zukunftsgerichteten Aussage enthalten sind. Die Leser werden auf die bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Vertiv verwiesen, darunter der jüngste Jahresbericht auf Formblatt 10-K und alle nachfolgenden Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q. Darin werden diese und andere wichtige Risikofaktoren im Zusammenhang mit Vertiv und dessen Geschäftstätigkeit erörtert. Vertiv ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und lehnt diese Verpflichtung ausdrücklich ab.
Pressekontakt:
Christine Wildgruber, Sebastian Paulus, Stefan Keil
T +49 (0)89 / 41 95 99 27/-48/-46
E vertiv@maisberger.com