Der neue Vertiv™ TimberMod™ kann den CO2-Fußabdruck im Vergleich zu Alternativen aus Stahl erheblich reduzieren
Zagreb/München [30. November 2023] – Vertiv (NYSE: VRT), ein globaler Anbieter von Lösungen für kritische digitale Infrastrukturen und Kontinuität, hat den innovativen Vertiv™ TimberMod seiner Vertiv™ Power Module- und SmartModTM-Produktfamilien vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine Variante, bei der Massivholz anstelle von Stahl die Hauptstrukturkomponente für vorgefertigte modulare Rechenzentrumslösungen (PFM) bildet.
Mit diesem Produkt, das in Nordamerika und in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) erhältlich ist, unterstreicht Vertiv sein Engagement, die Nachhaltigkeitsziele seiner Kunden durch die Verwendung eines umweltfreundlicheren Materials zu unterstützen und so den Ressourcenverbrauch und die CO2-Emissionen zu verringern.
Massivholz aus nachhaltig geerntetem Holz dient als erneuerbares Baumaterial und kann den CO2-Fußabdruck im Vergleich zu vergleichbaren Produkten aus Stahl über den kompletten Produktlebenszyklus bis zu dreimal verringern. Vertiv hat es sich zur Aufgabe gemacht, Lösungen anzubieten, die nicht nur hohe Leistungsstandards erfüllen, sondern auch zu den weltweiten Bemühungen um eine Reduzierung der CO2-Emissionen beitragen. Das neue Produkt fügt sich nahtlos in diese Bemühungen ein.
Vertiv TimberMod erfüllt die geltenden bautechnischen Anforderungen und bietet eine robuste Leistung angesichts von seismischen Aktivitäten, Windkräften und strukturellen Anforderungen. Neben den statischen Eigenschaften verleiht diese innovative Lösung der Architektur von Rechenzentren auch eine ästhetische Dimension und bildet mit ihrem Design eine elegante Einheit mit verschiedenen Umgebungen.
„Wir haben uns der Suche nach innovativen Lösungen verschrieben, die dazu beitragen, den CO2-Fußabdruck von Rechenzentren durch den Einsatz umweltfreundlicher Baumaterialien und -verfahren zu reduzieren“, so Viktor Petik, Vice President und EMEA-Leiter des Geschäftsbereichs Integrated Modular Solutions von Vertiv. „Durch die Verwendung von Materialien aus erneuerbaren Quellen bietet Vertiv TimberMod nicht nur eine umweltfreundlichere Option, sondern geht auch keine Kompromisse bei der Leistung ein, was sich sowohl auf die Umwelt als auch auf die betriebliche Effizienz unserer Kunden positiv auswirkt.“
Vertiv™ TimberMod wurde letzte Woche auf der Vertiv-Pressekonferenz „Vertiv Driving Innovation 2023: The Prefabricated Modular Revolution“ in Zagreb vorgestellt und ist die neueste Ergänzung eines wachsenden Portfolios von Standard- und anpassbaren PFM-Lösungen. Die flexible Kapazität der vorgefertigten Lösungen von Vertiv macht sie zur idealen Wahl für Rechenzentren aller Größen, von kleinen und mittleren bis hin zu Hyperscale-Rechenzentren, und bietet Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit, die dem dynamischen Wachstum von Unternehmen gerecht werden. Einfache Bereitstellung und Flexibilität sind die Hauptmerkmale, die sicherstellen, dass Kunden die Kapazitäten ihres Rechenzentrums nahtlos erweitern können.
Vertiv bietet darüber hinaus End-to-End-Services an, die eine schnelle Bereitstellung und einen effizienten Betrieb ermöglichen. Dieser umfassende Support umfasst die Inbetriebnahme, die laufende Wartung, die Fernüberwachung und die Schulung und unterstreicht damit das Engagement, den Kunden eine ganzheitliche Lösung zu bieten.
Weitere Informationen zu Vertiv TimberMod und anderen Rechenzentrumslösungen von Vertiv finden Sie unter Vertiv.com oder bei Ihrem Vertiv-Vertreter vor Ort. Die Inhalte der Vertiv-Presseveranstaltung zu PFM-Lösungen finden Sie unter diesem Link.
Über Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) bringt Hardware, Software, Analytics und Services zusammen, damit Applikationen bei Kunden kontinuierlich laufen, optimal performen und sich mit den Geschäftsanforderungen weiterentwickeln. Vertiv löst die wichtigsten Herausforderungen, denen Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerke sowie kommerzielle und industrielle Anlagen ausgesetzt sind mit seinem Portfolio von Strom-, Kühlungs- und IT-Infrastrukturlösungen und Services, das Netzwerke von Cloud- bis Edge-Computing abdeckt. Vertiv ist in mehr als 130 Ländern weltweit tätig. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Westerville, Ohio. Weitere Informationen und die aktuellsten Neuigkeiten und Inhalte von Vertiv finden Sie unter Vertiv.de.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27 des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act. Diese Aussagen stellen lediglich eine Prognose dar. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Aussagen abweichen, die in dieser zukunftsgerichteten Aussage enthalten sind. Die Leser werden auf die bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Vertiv verwiesen, darunter der jüngste Jahresbericht auf Formblatt 10-K und alle nachfolgenden Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q. Darin werden diese und andere wichtige Risikofaktoren im Zusammenhang mit Vertiv und dessen Geschäftstätigkeit erörtert. Vertiv ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und lehnt diese Verpflichtung ausdrücklich ab.
Pressekontakt
Pirmin Moselewski & Rudolf Siegl
T +49 (0)89 / 41 95 99 -29/-50
E vertiv@maisberger.com