The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Kooperation von Vertiv und ZincFive: Sichere und zuverlässige Nickel-Zink-Batterie-Energiespeicher für USV in Rechenzentren in Nordamerika und EMEA

Juli 16, 2024

Westerville, München und Portland (Oregon) [16. Juli 2024] - Vertiv (NYSE: VRT), globaler Anbieter von Lösungen für kritische digitale Infrastrukturen und Kontinuität, erweitert sein Portfolio an Batteriesystemen für die Notstromversorgung von Rechenzentren um die unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) der ZincFive BC-Serie von ZincFive®, dem weltweit führenden Anbieter von Lösungen auf Basis von Nickel-Zink-Batterien (NiZn). Die sicheren und wiederverwertbaren Nickel-Zink-Batterien sind mit ausgewählten großen und mittleren Vertiv™ USV-Systemen, einschließlich der kürzlich eingeführten Vertiv™ Trinergy™, als Quelle für Backup-Energiespeicher kompatibel. Sie unterstreichen das Engagement des Unternehmens, Kunden die Möglichkeit zu geben, den ökologischen Fußabdruck ihrer Rechenzentren zu minimieren. Die USV-Batterieschränke der ZincFive BC-Serie sind bei Vertiv in Nordamerika und Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) ab sofort erhältlich. 

Die USV-Batterieschränke der BC-Serie von ZincFive sind die erste Nickel-Zink-Batterie-Energiespeicherlösung mit Abwärts- und Aufwärtskompatibilität mit USV der Megawattklasse. Die BC-Serie bietet im Vergleich zu VRLA- und Lithium-Ionen-Batterien branchenweit die kleinste Stellfläche und ist äußerst wartungsarm. Die NiZn-Chemie sorgt für einen zuverlässigen Betrieb, wobei die Batteriestränge selbst bei schwachen oder verbrauchten Zellen leitfähig bleiben. Darüber hinaus haben die NiZn-Batterien von ZincFive laut einer von Boundless Impact durchgeführten und von ZincFive in Auftrag gegebenen Studie deutlich geringere Auswirkungen auf die Umwelt als Blei-Säure- und Lithium-Batterien. Dies wurde auch durch die Analyse eines unabhängigen Experten bestätigt. 

Tim Hysell, CEO und Mitbegründer von ZincFive, betont: „Unser Engagement für Innovation spiegelt sich in unserer leistungsstarken, sicheren und zuverlässigen Nickel-Zink-Batterie-Technologie wieder. Die Anforderungen von Rechenzentren entwickeln sich ständig weiter und die BC-Serie ist die ideale Lösung, um diese Anforderungen sowohl heute als auch in Zukunft zu erfüllen. Die Tatsache, dass die Bedeutung von Nachhaltigkeit bei Backup-Batteriesystemen für Rechenzentren stetig zunimmt, passt perfekt zu den gemeinsamen Werten von ZincFive, unseren Partnern und unseren Kunden. Wir arbeiten stetig daran, Kohlenstoffemissionen und Betriebskosten zu minimieren, ohne Kompromisse bei der Sicherheit oder Leistung einzugehen." 

„Das Ziel von Vertiv und ZincFive ist es, zuverlässige und effizient betriebene Rechenzentren auf der ganzen Welt zu schaffen, die einen besseren Zugang zu Daten bei geringerem Ressourcenverbrauch und höherer Energieeffizienz bieten“, so Milind Paranjape, Senior Director of Energy Storage bei Vertiv. „Das ZincFive-Produkt ist bei Vertiv bereits an mehreren Standorten für große Rechenzentrumsunternehmen im Einsatz.“

Paranjape ergänzt, dass die Technologie auch für diejenigen Kunden eine ausgezeichnete Lösung darstellt, welche die Anforderungen der lokalen Behörden erfüllen müssen, die für die Standards wie etwa die der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes in Deutschland und des International Fire Code (IFC) zuständig sind. 

Weitere Informationen zu den USV-Batterieschränken der ZincFive BC-Serie und zur Kompatibilität mit Vertiv™ Systemen sind auf https://www.vertiv.com/de-emea/ zu finden.

Über Vertiv 

Vertiv (NYSE: VRT) bringt Hardware, Software, Analytics und Services zusammen, damit Applikationen bei Kunden kontinuierlich laufen, optimal performen und sich mit den Geschäftsanforderungen weiterentwickeln. Vertiv löst die wichtigsten Herausforderungen, denen Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerke sowie kommerzielle und industrielle Anlagen ausgesetzt sind mit seinem Portfolio von Strom-, Kühlungs- und IT-Infrastrukturlösungen und Services, das Netzwerke von Cloud- bis Edge-Computing abdeckt. Vertiv ist in mehr als 130 Ländern weltweit tätig. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Westerville, Ohio. Weitere Informationen und die aktuellsten Neuigkeiten und Inhalte von Vertiv finden Sie unter Vertiv.com.  

Zukunftsgerichtete Aussagen 

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27 des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act. Diese Aussagen stellen lediglich eine Prognose dar. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Aussagen abweichen, die in dieser zukunftsgerichteten Aussage enthalten sind. Die Leser werden auf die bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Vertiv verwiesen, darunter der jüngste Jahresbericht auf Formblatt 10-K und alle nachfolgenden Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q. Darin werden diese und andere wichtige Risikofaktoren im Zusammenhang mit Vertiv und dessen Geschäftstätigkeit erörtert. Vertiv ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und lehnt diese Verpflichtung ausdrücklich ab. 

Zukunftsgerichtete Aussagen 

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27 des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act. Diese Aussagen stellen lediglich eine Prognose dar. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Aussagen abweichen, die in dieser zukunftsgerichteten Aussage enthalten sind. Die Leser werden auf die bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Vertiv verwiesen, darunter der jüngste Jahresbericht auf Formblatt 10-K und alle nachfolgenden Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q. Darin werden diese und andere wichtige Risikofaktoren im Zusammenhang mit Vertiv und dessen Geschäftstätigkeit erörtert. Vertiv ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und lehnt diese Verpflichtung ausdrücklich ab. 

 

Pressekontakt 

Maisberger GmbH
Michaela Holzer
T +49 (0)89 / 41 95 99 -23
E vertiv@maisberger.com

 

ZincFive Media Contact:

media@zincfive.com

Verwandte Artikel

PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort