Durch die Kooperation entsteht erstmals eine Kühllösung mit integrierten Luft- und Flüssigkeitskühltechnologien, die den sich weiter entwickelnden und besonderen Kühlungsanforderungen von KI-Rechenzentren gerecht wird
München, 11. Dezember 2024 – Neben etablierten IT-Anwendungen wird in Rechenzentren zunehmend High-Density-Computing zur Unterstützung von KI eingesetzt. Diese sich rasant entwickelnden Umgebungen stellen für die Betreiber von Rechenzentren eine echte Herausforderung dar. Vertiv (NYSE: VRT), ein globaler Anbieter von Lösungen für kritische digitale Infrastrukturen und Kontinuität, und Compass Datacenters, das Rechenzentren für einige der weltweit größten Technologieunternehmen entwirft, baut und betreibt, haben gemeinsam eine einzigartige Lösung für diese Herausforderung entwickelt. Sie ermöglicht es, im Rahmen künftiger KI-Anwendungen zwischen Luft- und Flüssigkeitskühlung zu wechseln, um High-Density Computing effizient zu unterstützen. Diese Vision für eine zukunftsweisende Kühllösung entstand in enger Zusammenarbeit der Ingenieure von Vertiv und Compass, wobei Vertiv für die Entwicklung und die Herstellung der technologischen Lösung zuständig war. Die ersten Einheiten werden im 1. Quartal 2025 als Teil einer geplanten mehrjährigen, milliardenschweren Liefervereinbarung in einer Compass-Anlage eingesetzt.
Vertiv™ CoolPhase Flex, die nächste Generation des hocheffizienten Vertiv™ Liebert® DSE-Paketsystems, integriert Flüssigkeitskühlung mit kältemittelbasierten Luftkühlungstechnologien und Wärmeabfuhr in einem einzigen System. Während der Planungsphase kann Vertiv CoolPhase Flex zunächst als DX-Kühlsystem mit integrierter Economization zur Unterstützung einer zuverlässigen und effizienten Luftkühlung einsetzen. Mit zunehmendem Einsatz von High-Density-Computing können die Funktionen zur Unterstützung von Flüssigkeitskühlungsanwendungen schnell und einfach aktiviert werden.
„Unsere Kunden suchen nach schnellen, praktischen und energieeffizienten Möglichkeiten, Flüssigkeitskühlung zur Unterstützung von KI und anderen Anwendungen mit hoher Dichte einzusetzen. Gleichzeitig wollen sie nach wie vor die Flexibilität haben, Luftkühlung zu nutzen und gemischte Lasten in denselben Anlagen zu unterstützen“, so Chris Crosby, CEO von Compass. „Bereits seit längerem haben wir eine Vision für eine Zukunft, in der wir in der Lage sind, Luft- oder Flüssigkeitskühlung in kürzester Zeit einzusetzen, um den sich schnell verändernden Kundenanforderungen gerecht zu werden. Vertiv hat diese Vision auf eine sehr innovative Weise zum Leben erweckt. Die Vertiv™ CoolPhase Flex bietet ein auf dem gesamten Markt einzigartiges Maß an Flexibilität, das für uns und unsere Kunden sehr wertvoll ist.“
„KI verändert nicht nur die Rechenzentren selbst, sondern auch die Art und Weise, wie die wichtigsten Branchenakteure zusammenarbeiten, um Wachstum zu ermöglichen. Betreiber von Rechenzentren, Kunden, Chip-Hersteller, Infrastrukturanbieter, Versorgungsunternehmen und andere müssen kooperieren, um Innovationen zu schaffen und Hindernisse bei der Einführung von KI zu beseitigen“, so Giordano (Gio) Albertazzi, CEO von Vertiv. „Die Ingenieure von Compass Datacenters und Vertiv haben gemeinsam daran gearbeitet, dieses wichtige Projekt zu verwirklichen. Vertiv™ CoolPhase Flex macht es möglich, heutige IT zu unterstützen und gleichzeitig in kürzester Zeit das Rechenzentrum der Zukunft zu realisieren. Mit unserer umfassenden Expertise und unserem Verständnis für die Komplexität von KI-Anwendungen war Vertiv in der Lage, diese Lösung auf den Markt zu bringen.“
Zu den wichtigsten Vorteilen des Vertiv CoolPhase Flex gehören:
- Schnellere, einfachere Bereitstellung von High-Density-Computing: Mit dem integrierten Hybriddesign des Vertiv CoolPhase Flex wird die Komplexität, die mit der Einführung von Flüssigkeitskühlung verbunden ist, minimiert. Dies reduziert die Bereitstellungszeit und die damit verbundenen Kosten sowie Ausfallzeiten.
- Uneingeschränkte Effizienz: Für die Luftkühlung verwendet die Lösung die PRE-Technologie (Pumped Refrigerant Economization), die automatisch auf freie Kühlung umschaltet, wenn die äußeren Bedingungen dafür geeignet sind. Wenn die IT-Lasten besser durch Flüssigkeitskühlung bedient werden, kann dasselbe System problemlos auf Flüssigkeitsverteilung und Wärmeabfuhr umgestellt werden. Zudem ist es mit Flüssigkeitskühlungslösungen wie Vertiv™ XDU 1350 kompatibel.
- Kosten- und Platzersparnis: Das in sich geschlossene Paketsystem wird außerhalb des Rechenzentrums installiert, wodurch wertvoller Platz im Rechenzentrum frei wird. Die modularen Rechenzentren und Equipment Yards von Compass sind auf Flexibilität und Skalierbarkeit ausgelegt, so dass sie an sich ändernde Anforderungen und neue Technologien angepasst werden können. Die Kunden sind so in der Lage, auf die Vertiv CoolPhase Flex aufzurüsten, ohne dass der Betrieb beeinträchtigt wird oder hohe Kosten für Umbauten oder umfangreiche Nachrüstungen anfallen.
Compass hat außerdem die Serviceplattform Vertiv™ Next Predict eingeführt. Diese nutzt prädiktive Analytik, um bei ausgewählten Kühlanlagen von reaktiver zu proaktiver Wartung überzugehen. Die Plattform gibt Einblicke in den Betrieb der Anlagen und nutzt historische und operative Daten, um festzustellen, wann eine Wartung erforderlich ist.
„Ein prädiktives Tool, mit dem wir frühzeitig wissen, wann eine Anlage gewartet werden muss, anstatt zu warten, bis ein potenzielles Verfügbarkeitsproblem auftritt, ist ein großer Fortschritt für Kühlanlagen“, so Crosby. „Es ist großartig, dass Vertiv diesen Weg mit uns gemeinsam geht.
Weitere Informationen über kritische digitale Infrastrukturen finden Sie unter Vertiv.com, mehr über KI-fähige Rechenzentren unter compassdatacenters.com.
Über VertivVertiv (NYSE: VRT) bringt Hardware, Software, Analytics und Services zusammen, damit Applikationen bei Kunden kontinuierlich laufen, optimal performen und sich mit den Geschäftsanforderungen weiterentwickeln. Vertiv löst die wichtigsten Herausforderungen, denen Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerke sowie kommerzielle und industrielle Anlagen ausgesetzt sind mit seinem Portfolio von Strom-, Kühlungs- und IT-Infrastrukturlösungen und Services, das Netzwerke von Cloud- bis Edge-Computing abdeckt. Vertiv ist in mehr als 130 Ländern weltweit tätig. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Westerville, Ohio. Weitere Informationen und die aktuellsten Neuigkeiten und Inhalte von Vertiv finden Sie unter Vertiv.com. Über CompassCompass Datacenters, eines der vom Inc. Magazine's 5000 am schnellsten wachsenden Unternehmen, entwirft und baut Rechenzentren für einige der weltgrößten Hyperscaler und Cloud-Anbieter an Standorten auf der ganzen Welt. Unsere Unternehmenskultur basiert auf kontinuierlicher Verbesserung und Innovation und hat uns in die Lage versetzt, Technologie mit modernen Fertigungsmethoden zu verbinden, um unsere Fähigkeit zu verbessern, die Projekte unserer Kunden schneller und ohne Qualitätseinbußen zu liefern. Seit unserer Gründung umfassen unsere Bemühungen um Nachhaltigkeit das gesamte Rechenzentrum von der Planung bis zur Leistung nach der Auslieferung, einschließlich der effizienten Nutzung von Grundstücken, wasserfreier Kühlung und einer Konzentration auf die Reduzierung von Treibhausgasen bei den für den Bau und Betrieb unserer Anlagen verwendeten Materialien. Compass setzt auf eine langfristige Perspektive mit der finanziellen Stärke der Investoren Ontario Teachers' Pension Plan und Brookfield Infrastructure. Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27 des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act. Diese Aussagen stellen lediglich eine Prognose dar. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Aussagen abweichen, die in dieser zukunftsgerichteten Aussage enthalten sind. Die Leser werden auf die bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Vertiv verwiesen, darunter der jüngste Jahresbericht auf Formblatt 10-K und alle nachfolgenden Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q. Darin werden diese und andere wichtige Risikofaktoren im Zusammenhang mit Vertiv und dessen Geschäftstätigkeit erörtert. Vertiv ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und lehnt diese Verpflichtung ausdrücklich ab. |
Pressekontakt:
Christine Wildgruber / Carla Jung
T +49 (0)89 / 41 95 99 -27/-36
E vertiv@maisberger.com