Das modulare Stromversorgungssystem von Vertiv unterstützt die ambitionierte Dekarbonisierungsstrategie von Keele und ergänzt das lokale, auf erneuerbaren Energien basierte Microgrid
München [13. Juli 2022] - Vertiv (NYSE: VRT), globaler Anbieter von Lösungen für kritische digitale Infrastrukturen und Kontinuität, wurde von der Keele Universität in Staffordshire, UK, mit der Lieferung eines hochenergieeffizienten, unterbrechungsfreien Stromversorgungssystems (USV) sowie eines Batterie-Backups beauftragt. Die neuen Produkte ersetzen die alternden Geräte in den Rechenzentren der Universität. Vertiv geht davon aus, dass diese neuen Lösungen eine wichtige Rolle in der Dekarbonisierungsstrategie der gesamten Universität übernehmen werden.
Die Keele Universität ist ein langjähriger Kunde von Vertiv. Die Geschäftsbeziehung wurde von Branchenexperten im Rahmen der DCS Awards 2022 gewürdigt, bei denen die Partnerschaft zum “Rechenzentrum-Nachhaltigkeitsprojekt des Jahres" gekürt wurde. Im Rahmen dieser neuen Kooperation wird Vertiv die alternde USV der Universität durch eine neue, skalierbare, effiziente und platzsparende Lösung ersetzen. Vertiv wird außerdem eine modulare Batterielösung installieren, um die Stromversorgung bei Ausfällen und bei nicht spezifikationsgerechter Stromeinspeisung stabil zu halten. So wird die effiziente Verwaltung der vor Ort erzeugten erneuerbaren Energie ermöglicht.
In den letzten sechs Jahren hat die Keele Universität mehr als 1,2 Millionen Pfund in die Reduzierung ihrer CO2-Emissionen investiert und sich verpflichtet, bis 2030 kohlenstoffneutral zu werden. Die Universität hat dabei nicht nur den ersten Test in England zur Erprobung von Wasserstoffbeimischung in einem Gasnetz durchgeführt und neue intelligente Energietechnologien getestet. Dank Solar- und Windkraftanlagen, die Strom in ein Mini-Grid auf dem Campus einspeisen, erzeugt sie mittlerweile auch ihre eigene erneuerbare Energie. Aus Sicht der Energieverteilung funktioniert der Campus wie eine Kleinstadt. Deswegen musste die Keele Universität Verluste bei der Stromübertragung vom Netz zur USV und weiter zur IT-Last minimieren, sowie eine neuen Generation von Batterien installieren.
Als Teil eines Modernisierungplanes beider Rechenzentren der Universität wird das Keele Team die Vertiv™ Liebert® APM USV mit einer Kapazität von 400 kVA in einer N+1-Konfiguration einsetzen. Die neue USV bietet eine zuverlässige Doppelwandler Leistungstopologie mit einem innovativen transformatorlosem Design. Dies führt zu einer Energieeffizienz von 96 %, welche durch den Betrieb im ECO-Modus auf 99 % gesteigert werden kann. Außerdem bietet die neue USV mehr Kapazität bei geringerem Platzbedarf. Jedes der neuen Geräte verfügt über eine modulare und skalierbare Konfiguration mit Zusatzschränken, die im Vergleich zu früheren Installationen Platz und Kosten sparen.
Vertiv wird außerdem eine Reihe veralteter offener Blei-Säure-Batterien durch moderne, in sich geschlossene Batterieschränke in Rackbauweise ersetzen. Die neuen Batteriemodule können ohne Unterbrechung oder Risiko für die angeschlossenen Geräte hinzugefügt oder ausgetauscht werden, solange die USV nicht mit der Batterie arbeitet. Jedes Batteriemodul verfügt über Überwachungs- und Steuerelemente, die das Modul im Falle eines Batterieausfalls isolieren. Die Batteriestränge sind parallel geschaltet, um Backup-Zeit und Redundanz zu gewährleisten.
Alex Goffe, stellvertretender Direktor für Betrieb und Infrastruktur an der Keele Universität, kommentierte: "Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass unsere Partnerschaft mit Vertiv für die Universität von entscheidender Bedeutung ist. Nachhaltigkeit ist ein fester Bestandteil unseres Handelns in Keele und die neuen USV- und Batteriemodule werden eine zentrale Rolle bei der Verwirklichung unserer Energieeinsparungen spielen. Sie werden auch dazu beitragen, die Geschäftskontinuität in der gesamten Einrichtung zu gewährleisten. Die Skalierbarkeit der neuen USV bietet uns ein hohes Maß an Flexibilität. Falls wir in der Zukunft wachsen müssen, können wir Powermodule in den Rahmen einbauen, um die Leistungskapazität des Systems zu erweitern."
Alex Brew, Country Manager für Vertiv in Großbritannien und Irland, fügt hinzu: "Durch die Nutzung unserer digitalen Infrastrukturlösungen kann die Keele Universität weiterhin eine Vorreiterrolle in Sachen Energieeffizienz einnehmen. Keele ist bereits ein geschätzter Vertiv-Kunde, und wir freuen uns, die Einrichtung bei der Umsetzung ihrer amibitionierten Pläne für das Rechenzentrum und der institutsweiten Dekarbonisierungsstrategie unterstützen zu können."
Weitere Informationen über die Zusammenarbeit von Vertiv mit der Keele Universität finden Sie unter diesem Link.
Über Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) bringt Hardware, Software, Analytics und Services zusammen, damit Applikationen bei Kunden kontinuierlich laufen, optimal performen und sich mit den Geschäftsanforderungen weiterentwickeln. Vertiv löst die wichtigsten Herausforderungen, denen Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerke sowie kommerzielle und industrielle Anlagen ausgesetzt sind mit seinem Portfolio von Strom-, Kühlungs- und IT-Infrastrukturlösungen und Services, das Netzwerke von Cloud- bis Edge-Computing abdeckt. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Columbus, Ohio, in den USA. 24.000 Mitarbeiter arbeiten für Vertiv in mehr als 130 Ländern weltweit. Weitere Informationen und die aktuellsten Neuigkeiten und Inhalte von Vertiv finden Sie unter Vertiv.de.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27 des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act. Diese Aussagen stellen lediglich eine Prognose dar. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Aussagen abweichen, die in dieser zukunftsgerichteten Aussage enthalten sind. Die Leser werden auf die bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Vertiv verwiesen, darunter der jüngste Jahresbericht auf Formblatt 10-K und alle nachfolgenden Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q. Darin werden diese und andere wichtige Risikofaktoren im Zusammenhang mit Vertiv und dessen Geschäftstätigkeit erörtert. Vertiv ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und lehnt diese Verpflichtung ausdrücklich ab.
About Keele University
Established in 1949, Keele University is one of the largest campus universities in the UK, with over 10,000 students studying on a beautiful 600-acre estate in Staffordshire, with local NHS partners, and across the world. Keele sets the gold standard for teaching, with some of the most satisfied students in the country, and the University’s research seeks to improve lives and address the most pressing challenges across the region, country and world.
Pressekontakt
Christine Wildgruber, Stefan Keil
T +49 (0)89 / 41 95 99 -27/-46
E vertiv@maisberger.com