The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Clean Hydrogen Partnership wählt sieben Unternehmen in ein Konsortium, das eine innovative Brennstoffzellen-Plattform für die umweltfreundlichere Zukunft von Rechenzentren entwickeln soll.

München, Deutschland [14. Dezember 2021] – Vertiv (NYSE: VRT), globaler Anbieter von Lösungen für kritische digitale Infrastrukturen und Kontinuität, gibt heute bekannt, dass die Clean Hydrogen Partnership ein Projekt zur Entwicklung kohlenstoffarmer Brennstoffzellen für die Stromversorgung von Rechenzentren mit 2,5 Mio. Euro unterstützen wird. Damit sollen CO2-Emissionen durch den Betrieb von Rechenzentren um bis zu 100 Prozent reduziert werden. Das Projekt EcoEdge PrimePower (E2P2) ist eine innovative Proof-of-Concept-Initiative mit dem Ziel, Brennstoffzellen mit geringer Umweltbelastung zu entwickeln, welche die wirtschaftliche und zuverlässige Haupt-Stromversorgungslösung von Rechenzentren abbilden.

Ein Konsortium aus sieben Unternehmen - Equinix, InfraPrime, RISE, Snam, SolidPower, TEC4FUELS und Vertiv - wird hierbei die innovative Integration von Festoxid-Brennstoffzellen, unterbrechungsfreier Stromversorgung (USV) und Lithium-Ionen-Batterien erforschen. So sollen Rechenzentren und andere kritische Infrastrukturen mit zuverlässiger und umweltfreundlicher Primärenergie versorgt werden.

„Die Digitalisierung und die Rechenzentrumsbranche wachsen immer schneller. Umso wichtiger ist es, den Weg in eine nachhaltige Zukunft voranzutreiben", erläutert Giordano Albertazzi, EMEA President bei Vertiv. „Dies kann nur durch die Entwicklung sauberer, innovativer Technologien wie Brennstoffzellenlösungen ermöglicht werden, die eine nachhaltige Energieversorgung für die digitale Welt ermöglichen. Vertiv ist stolz darauf, einen aktiven Beitrag zur E2P2-Proof-of-Concept-Initiative zu leisten. Wir freuen uns schon darauf, unseren Kunden weltweit Energielösungen der nächsten Generation anbieten zu können."

Eine grünere Zukunft für die Branche

Brennstoffzellen sind als saubere und leise Stromversorgungslösung anerkannt, die herkömmliche Stromnetze entlasten. Das E2P2-Projekt ist somit ein spannender Schritt hin zu einer deutlichen Verringerung des CO2-Ausstoßes, das gleichzeitig die Anforderungen an eine hoch belastbare kritische Stromversorgung für Rechenzentren im Auge behält. Im Mittelpunkt dieser Vision steht ein marktorientierter Ansatz, der Innovation und die Einbindung von Stakeholdern verbindet, um die Akzeptanz und die Einsatzmöglichkeiten von stationären Brennstoffzellen als zuverlässige, effiziente und dezentrale Hauptstromquellen für andere industrielle Anwendungen zu erhöhen.

Das Konsortium hofft, einen verbindlichen offenen Standard für Brennstoffzellenanwendungen zu entwickeln. So soll der Weg für die Kommerzialisierung von Brennstoffzellenenergie in Rechenzentren in Europa geebnet und die potenzielle Rolle der gesamten Branche bei der Erreichung der EU-Ziele zur CO2-Reduzierung aufgezeigt werden.

Highlights:
  • E2P2 ist ein gemeinsames Projekt von Equinix, InfraPrime, RISE, Snam, SolidPower, TEC4FUELS und Vertiv, das teilweise durch einen Zuschuss der Clean Hydrogen Partnership im Rahmen des Horizont 2020 Programms der Europäischen Kommission finanziert wird.
  • Das Konsortium wird mit Organisationen zusammenarbeiten, die an der Entwicklung europäischer Best Practices und Standards arbeiten.
  • Die Ziele des E2P2-Projekts orientieren sich an den Zielen der Europäischen Kommission, die Anwendung von Brennstoffzellen zur Deckung des Bedarfs energieintensiver Branchen zu beschleunigen und gleichzeitig ein umweltfreundlicheres Netz zu schaffen.
  • Vertiv wird seine umfassende Erfahrung mit AC-Stromversorgungssystemen sowie vorgefertigten modularen Lösungen für Rechenzentren nutzen, um ein integriertes Brennstoffzellen-Stromversorgungsmodul zu entwickeln. Dieses soll die unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Vertiv™ Liebert® EXL S1 und die Lithium-Ionen-Batterien Vertiv™ HPL Die enge Zusammenarbeit zwischen der Vertiv™ AC Power-Sparte in Italien und der Integrated Modular Solutions-Sparte in Kroatien wird entscheidend sein, um bis 2023 ein 100-kW-Modul als Proof-of-Concept zu entwickeln.

Das E2P2-Projekt ist die jüngste in einer Reihe von Initiativen, die Vertiv im Bereich Nachhaltigkeit, Umwelt, Soziales und Governance (ESG) umsetzt. Vertiv ist außerdem Mitglied der Sustainable Digital Infrastructure Alliance (SDIA) und der European Data Centre Association (EUDCA).  Außerdem trägt sie zum Datacenter Climate Neutral Pact bei.

Um mehr über das E2P2-Projekt zu erfahren, besuchen Sie E2P2.eu und folgen Sie E2P2 auf LinkedIn.

e2p2
Vertiv participates in the EcoEdge PrimePower (E2P2) project that will explore an innovative integration of solid-oxide fuel cells (SOFC) with uninterruptible power supply (UPS) technology and lithium-ion batteries to provide resilient and clean primary power to data centre deployments and other critical infrastructure. This will be instrumental to pave the way for the use of green hydrogen for fuel cells application, for both backup and prime power systems. © Vertiv
Weiterführende Links:
Über Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) bringt Hardware, Software, Analytics und Services zusammen, damit Applikationen bei Kunden kontinuierlich laufen, optimal performen und sich mit den Geschäftsanforderungen weiterentwickeln. Vertiv löst die wichtigsten Herausforderungen, denen Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerke sowie kommerzielle und industrielle Anlagen ausgesetzt sind mit seinem Portfolio von Strom-, Kühlungs- und IT-Infrastrukturlösungen und Services, das Netzwerke von Cloud- bis Edge-Computing abdeckt. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Columbus, Ohio, in den USA. 20.000 Mitarbeiter arbeiten für Vertiv in mehr als 130 Ländern weltweit. Weitere Informationen und die aktuellsten Neuigkeiten und Inhalte von Vertiv finden Sie unter Vertiv.de.

Über die Clean Hydrogen Partnership

Die Clean Hydrogen Partnership - das Nachfolgeprojekt des Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) - hat das Ziel die Entwicklung und Optimierung von fortschrittlichen sauberen Wasserstofftechnologien zu beschleunigen. Sie baut auf der 13-jährigen Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor im Rahmen des FCH JU auf und soll dazu beitragen, dass innovative Technologien die Versuchsphase erfolgreich abschließen und von Industrie, Unternehmen und Verbrauchern zum Nutzen Europas eingesetzt werden können. Die drei Mitglieder der Partnerschaft sind die Europäische Kommission, die Brennstoffzellen- und Wasserstoffindustrie vertreten durch Hydrogen Europe, und die Forschungsgemeinschaft vertreten durch Hydrogen Europe Research.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27 des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act. Diese Aussagen stellen lediglich eine Prognose dar. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Aussagen abweichen, die in dieser zukunftsgerichteten Aussage enthalten sind. Die Leser werden auf die bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Vertiv verwiesen, darunter der jüngste Jahresbericht auf Formblatt 10-K und alle nachfolgenden Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q. Darin werden diese und andere wichtige Risikofaktoren im Zusammenhang mit Vertiv und dessen Geschäftstätigkeit erörtert. Vertiv ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und lehnt diese Verpflichtung ausdrücklich ab.

Pressekontakt

Christine Wildgruber, Stefan Keil
T +49 (0)89 / 41 95 99 -27/-46
E vertiv@maisberger.com

Verwandte Artikel

PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort