The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Elektrische Systeme gehören zu den wertvollsten Anlagen in Ihrer Anlage und können den größten Einfluss auf Ihr Geschäftsergebnis haben.

Die Produktions- und Verwaltungskosten sind hoch, und Ausfälle führen fast immer zu katastrophalen Verlusten. Elektrische Systeme werden auf höheren Ebenen betrieben, auch wenn die Systeme altern – was sowohl die Lebensdauer als auch die Zuverlässigkeit der Anlagen beeinträchtigt.

Produkte und Services anzeigen

Die Vermögensverwalter von heute stehen vor der zunehmenden Herausforderung, ihre alternde elektrische Infrastruktur mit weniger qualifizierten technischen internen Ressourcen, strengeren regulatorischen Anforderungen für die Sicherheit der Arbeitnehmer und schrumpfenden Wartungsbudgets zu maximieren. Fortschritte in der Technologie, einschließlich des Einsatzes von Teilentladungstests, geben Vermögensverwaltern neue Ansätze, um eine verbesserte Zuverlässigkeit und Leistung kritischer elektrischer Vermögenswerte zu erreichen.

Was ist Teilentlassung?

Teilentladungen (PD) sind kleine elektrische Funken, die innerhalb der Isolierung von Mittel- und Hochspannungsanlagen auftreten. Jede einzelne Teilentladung ist das Ergebnis eines elektrischen Zerfalls einer Lufttasche innerhalb der Isolierung. Diese Entladungen erodieren die Isolierung und führen schließlich zu einem Ausfall der Isolierung.

Laut der National Fire Protection Association (NFPA 70B) ist die Hauptursache für elektrische Ausfälle der Isolationsbruch. Der National Electrical Code (NEC) besagt, dass diese Teilentladungen der erste Hinweis auf eine Verschlechterung der Isolierung sind. Untersuchungen aus dem IEEE Gold Book, Tabelle 36, zeigen, dass Kabel, Schaltanlagen und Transformatoren die größten Verluste durch Isolationsfehler erleiden.

Seit mehr als 50 Jahren führen Unternehmen Teilentladungstests an elektrischen Anlagen im Rahmen laufender vorausschauender Wartungsprogramme durch. Daten, die durch Lösungen für die Prüfung und Überwachung von Teilentladungen gewonnen werden, können wichtige Informationen über die Qualität der Isolierung und deren Auswirkungen auf den allgemeinen Zustand der Ausrüstung liefern. Da Teilentladungsaktivitäten oft weit vor dem Ausfall der Isolierung vorhanden sind, können Asset Manager diese im Laufe der Zeit überwachen und fundierte strategische Entscheidungen bezüglich der Reparatur oder des Austauschs der Ausrüstung treffen. Diese vorausschauenden Diagnosen helfen Unternehmen, Kapital- und MRO-Investitionen zu priorisieren, bevor ein unerwarteter Ausfall eintritt. Ergebnisse von Teilentladungstests können helfen, die zukünftige Leistung und Zuverlässigkeit kritischer Anlagen vorherzusagen, einschließlich:

  • Kabel, Spleiße und Anschlüsse
  • Leistungstransformatoren und Buchsen
  • Schaltanlage
  • Motoren und Generatoren

Ausfälle sind nicht auf Geräte mit Servicealterung beschränkt. Abnahmetests an neu installierten Geräten sorgen von Anfang an für Zuverlässigkeit. Akzeptanztests können:

  • Überprüfen Sie die Testdaten des Originalherstellers und identifizieren Sie beschädigte Isolierungen, die durch unsachgemäße Installation, schlechtes Design und/oder schlechte Verarbeitung während oder nach der Installation entstanden sind.
  • Frühzeitige Ausfälle identifizieren und Basisdaten erfassen, um den Zustand der Vermögenswerte über den gesamten Lebenszyklus der Vermögenswerte zu bestimmen und eine maximale Kapitalrendite zu gewährleisten.

Integrierte Lösungen für die Teilentladung

Die integrierten Lösungen von Vertiv für die Prüfung und Überwachung von Teilentladungen umfassen sowohl Online- als auch Offline-Tests sowie die regelmäßige und kontinuierliche Überwachung Ihrer elektrischen Anlagen. Abhängig von Ihren spezifischen Betriebsanforderungen und Anwendungen kann Vertiv ein Programm an Ihre Bedürfnisse anpassen. Wählen Sie aus den folgenden Lösungen:

  • Online-Test zur Teilentlassung
  • Handheld-Umfrage
  • Regelmäßige Teilentlassungstests
  • Kontinuierliche Online-Überwachung
  • Ultraschall
  • Offline-Teilentlassungstest
  • Tan Delta
  • Tests mit sehr niedriger Frequenz (VLF)

Online-Test zur Teilentlassung

Online-Tests werden durchgeführt, während das Gerät bei normalen Betriebsspannungen unter Spannung steht. Die Prüfung erfolgt unter realen Betriebsbedingungen, unter typischen Temperaturen, Spannungsspannungen und Vibrationspegeln. Es handelt sich um einen zerstörungsfreien Test, bei dem keine Überspannungen verwendet werden, die sich negativ auf das Gerät auswirken könnten. Online-Tests zur Teilentladung sind im Vergleich zu Offline-Tests, die eine Unterbrechung von Service und Produktion erfordern, relativ kostengünstig. Für kritische Einrichtungen, die rund um die Uhr arbeiten, ist dies die beste Lösung zur Identifizierung des Isolierungszustands.

Vertiv führt regelmäßige Online-Tests mit einem PD Surveyor und einem tragbaren PD-Testgerät mit nichtinvasiven Sensoren durch. Der PD Surveyor ist das erste Mehrzweck-Handgerät, das das erste Vorscreening durchführen kann, um die kritischen Geräte für Tests zu identifizieren. Normalerweise haben nur 5 bis 10 Prozent der Mittel- und Hochspannungsanlagen ein signifikantes Maß an PD-Aktivität. Dieses Prescreening liefert die erforderlichen Daten, um einen Gesamttestplan zu entwickeln, um sicherzustellen, dass der Fokus auf die richtigen Vermögenswerte gerichtet ist und unnötige Ausgaben minimiert werden. Das Vorscreening bietet auch eine Sicherheitsprüfung vor dem Öffnen der Panels oder der Durchführung von Arbeiten.

Sobald die Anlagen priorisiert sind, führen die Testingenieure von Vertiv die periodischen PD-Messungen mit nichtinvasiven, kalibrierten PD-Sensoren durch, einschließlich HFCT-Sensoren (High Frequency Current Transformer), TEMV-Sensoren (Transient Earth Voltage) oder luftgetragene Akustiksensoren. Diese Sensoren sind induktiv, kapazitiv oder akustisch mit dem Gerät gekoppelt, um Online-PD-Tests bereitzustellen, während das Gerät eingeschaltet bleibt. Jeder Befestigungspunkt wird nur wenige Minuten lang getestet, sodass eine große Anzahl von Anlagen schnell und einfach getestet werden kann. Die Technologie kann auch konventionelle Offline-Teilentladungsmessungen gemäß den Anforderungen der International Electrotechnical Commission (IEC) bereitstellen. Die fortschrittliche Testanwendung von Vertiv erfasst die Teilentladungssignale synchron über den gesamten 60Hz-Stromzyklus, sodass der Testingenieur phasenbezogene Entladungsmuster online und in Echtzeit beobachten kann. Die Analyseanwendung von Vertiv bietet ein automatisches PD-„Kritikalitätsniveau“ basierend auf der Größe und Anzahl der PD-Impulse pro Leistungszyklus. Das PD-Lesegerät verwendet leicht verständliche wissensbasierte Methoden, um PD-Impulsdiskriminierung hinsichtlich der Quelle der Teilentladung (z. B. Kabel, Schaltanlage usw.) bereitzustellen, während elektrische „Rausch“-Impulse automatisch vorsortiert werden. Die Anwendung beinhaltet auch eine automatische HF-Rauschunterdrückungsfunktion.

Permanent montierte Sensoren

Für schwer zugängliche oder sicherheitsbedenkliche Bereiche können Sie fest montierte Sensoren für die regelmäßige Online-PD-Erkennung verwenden. Diese HFCT-Sensoren werden von Vertiv-Ingenieuren installiert und verbleiben für Online-Zugriff und Diagnoseinformationen auf der Ausrüstung. Oft müssen diese Sensoren während eines Ausfalls oder einer Anlagenstillstandszeit installiert werden. Nach der Installation sind keine weiteren Ausfälle oder Störungen für Online-Tests erforderlich.

Regelmäßige Teilentlassungstests

Manchmal müssen Sie eine kontinuierliche Überwachung über einen kurzen Zeitraum durchführen. Ein tragbarer PD-Monitor kann zur kontinuierlichen Überwachung von einer Stunde bis zu drei Monaten verwendet werden. Durch die kontinuierliche Überwachung wird Vertiv Ihre Anlagen über einen längeren Zeitraum trendig gestalten, um eine genauere Bewertung und Empfehlung zu liefern. Diese Lösung ist kostengünstiger als die Installation eines permanent montierten PD-Überwachungssystems.

Kontinuierliche Online-Überwachung

Für Ihre wichtigsten Assets, die ein hohes Maß an Teilentlassung gezeigt haben, einschließlich derjenigen, die sich dem Ende ihrer Lebensdauer nähern, kann eine kontinuierliche Online-PD-Überwachung die Antwort sein. Messen und analysieren Sie Daten zu Ihren elektrischen Anlagen und bieten Sie Fernzugriff über LAN oder Modem, um kontinuierliche und genaue Daten über den Zustand und die Fähigkeit der Ausrüstung zu liefern. Die kontinuierliche Überwachung wird auch rechtzeitig Warnungen an die Wartung ausgeben und drohende Ausfälle identifizieren, bevor eine ungeplante Abschaltung eintritt.

Ultraschall

Wenn Probleme bei elektrischen Mittel- und Hochspannungsgeräten auftreten, wie z. B. Teilentladung und Corona, erzeugt es Schallwellen, die von Ultraschalltests erkannt werden können. Ultraschalltests werden durchgeführt, ohne den Betrieb von Anlagen oder Einrichtungen zu stören. Sie sind ein zerstörungsfreies, nichtinvasives vorausschauendes Wartungswerkzeug. Da es die Isolationsintegrität aufrechterhält, wird es häufig in Anwendungen wie Kabelabschlüssen, Schaltanlagen, Sammelschienen und Transformatoren eingesetzt. Die Ultraschallmessung ist auf Vergleichsbasis am leistungsfähigsten und kann die Zuverlässigkeit der Teilentladungserkennung bei Verwendung mit anderen Vertiv-Testtechnologien für Teilentladungen erheblich erhöhen.

Offline-Teilentlassungstest

Offline-Tests zur Teilentladung bieten einen erheblichen Vorteil gegenüber anderen Technologien, da sie die Reaktion des Kabelsystems auf ein bestimmtes Belastungsniveau messen und seine zukünftige Leistung vorhersagen können, ohne einen Fehler zu verursachen. Offline-Tests sind auch für ihre Fähigkeit bekannt, den genauen Fehlerort an vor Ort gealterten Geräten zu bestimmen, sodass der Asset Manager die Wartung und Reparatur genau planen kann. Die Herausforderung bei Offline-Tests besteht darin, dass die Ausrüstung offline und außer Betrieb genommen werden muss. Offline-Tests werden auch häufig bei Akzeptanztests an neu installierten Kabeln verwendet. Wenn eine Entregung bevorzugt wird, kann Vertiv Offline-Tests als Teil Ihres vorausschauenden Wartungsprogramms durchführen.

Tan-Delta-Tests

Der Verlustfaktor (Tan-Delta) ist eines der leistungsstärksten zerstörungsfreien Offline-Diagnosetools, das zur Überwachung des Zustands der extrudierten Kabelisolierung verwendet wird. Kapazitäts- und Tan-Delta-Werte aus einer neuen Isolierung werden als Richtwerte verwendet. Durch den Vergleich der periodischen Messwerte der Kapazität und des Tan-Delta-Werts Ihres Isoliermaterials mit den Benchmark-Werten können Sie die Verschlechterung der Isolierung messen, die Lebenserwartung vorhersagen und Wartungs- und Reparaturarbeiten planen, bevor ein unerwarteter Ausfall eintritt. Ein wesentlicher Vorteil von Tan-Delta-Tests ist die Fähigkeit, Wasserbäume zu erkennen – eine Hauptquelle für Isolationsfehler bei alten, extrudierten Kabeln. Tan-Delta-Tests können während des Herstellungsprozesses durchgeführt werden. Die Prüfhäufigkeit hängt von der Änderungsrate der Dämmqualität, der Historie vergangener Ausfälle, Umgebungsbedingungen usw. ab. Hohe Mengen an Umgebungsfeuchtigkeit, erhöhte Temperatur und Chemikalien oder Verschmutzung können häufigere Tests erfordern.

Die Testingenieure von Vertiv können Ihnen dabei helfen, Ihre Anforderungen zu bewerten und ein Programm einzurichten, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.

Tests mit sehr niedriger Frequenz (VLF)

VLF AC High Potential (Hipot) Testing wurde Anfang der 1980er Jahre als Ersatz für DC Hipot Testing entwickelt. DC-Hipot-Tests sind aufgrund ihrer zerstörerischen Beschaffenheit und der Unfähigkeit, die Isolationsqualität zu bestimmen, keine akzeptable Prüfmethode mehr für vor Ort gealterte extrudierte Kabel. Obwohl die Prüfung auf sehr niedrige Frequenzen (VLF) hauptsächlich zur Durchführung von Hipot- oder Widerstandstests in Kabeln verwendet wird, eignet sie sich auch zum Testen von Transformatoren, Schaltanlagen, rotierenden Maschinen und anderen elektrischen Anlagen. Es wird häufig als Spannungsquelle für Offline-Tests verwendet. Ein VLF-Hipot-Test ist ein Go/No-Go-Test und kein Diagnosetest, aber eine der besten Möglichkeiten, um die AC-Integrität eines elektrischen Assets zu überprüfen, um ein bestandenes oder nicht bestandenes Ergebnis zu bestimmen. Ähnlich wie beim Offline-Teilentladungstest besteht die Herausforderung dieses Tests darin, dass die Ausrüstung außer Betrieb genommen werden muss.

Maximierung der Betriebszeit

Teilentladungstests spielen eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung des Zustands Ihrer elektrischen Anlagen und der Gewährleistung der maximalen Betriebszeit. Darüber hinaus erhalten Asset-Manager die kritischen Informationen, um Wartungsressourcen auf die Bereiche auszurichten, die die größte Aufmerksamkeit erfordern. Abhängig von Ihren spezifischen Betriebsanforderungen und Anwendungen kann Vertiv Sie dabei unterstützen, die richtige Kombination von Technologie zu entwickeln und zu implementieren, ob online oder offline, um Ihre Wartungsanforderungen zu erfüllen. Arbeiten Sie mit Vertiv-Experten zusammen, um die betriebliche Effizienz und die Sicherheit der Mitarbeiter zu verbessern.

Verwandte Artikel

PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort