Voraussagen über die Zukunft der Technologie sind notwendig aber auch gewagt.
Aber Prognosen sind wichtig, da wir in Zeiten schneller Veränderungen leben. Wenn Sie nicht vorbereitet sind, kann es sein, dass Sie Ihren Vorsprung in puncto Edge verlieren (und das schneller, als Ihnen lieb ist). Aber Prognosen sind auch gewagt, da technologische Veränderungen meist unberechenbar sind.
Die kollektive Intelligenz
Es kann für Vorhersagen hilfreich sein, die Crowdsourcing-Technologie zu nutzen, so wie es Vertiv im Bericht „Rechenzentrum 2025: Näher am Edge“ von 2019 praktiziert hat. Dabei wurde die Meinung von mehr als 800 globalen Rechenzentrumsexperten erhoben.
Der Bericht, der auf ähnlichen Bemühungen im Jahr 2014 basiert, beleuchtet eine Reihe von Rechenzentrumsproblemen – von erneuerbaren Energien bis hin zu künftigen Managementpraktiken. Eines der Highlight-Ergebnisse sind die neuen Zahlen zum prognostizierten Edge-Computing-Wachstum in den nächsten fünf Jahren.
Die in der Umfrage zum Rechenzentrum 2025 gestellten Fragen hatten ein anderes Format als die bei der Abfrage weiterer Themen. In allen anderen Bereichen wurden Umfrageteilnehmer gebeten, Vorhersagen über die allgemeine, zukünftige Branchenentwicklung zu machen. Die Fragen zu Edge bezogen sich auf persönliche Einschätzungen auf der Basis ihrer eigenen Netzwerk-Entwicklung.
Dies macht die Antworten auf diese Fragen besonders wertvoll.
Wir waren sehr gespannt darauf, wie die Prognoseergebnisse in Bezug auf Edge ausfallen würden. Denn das Edge, wie es sich heute darstellt, ist eine so neue Entwicklung, dass es in der Umfrage zum Rechenzentrum 2025 von 2014 noch nicht berücksichtigt wurde.
Wie würde die „kollektive Intelligenz“ das Edge einstufen? Würde die Mehrheit eher in Richtung der Pressemeinung tendieren und dieser Entwicklung einen hohen Aufmerksamkeitswert einräumen oder Edge eher als vorübergehenden Hype ansehen?
Die Umfrage zeigt …
Die Umfrageergebnisse bestätigen nicht nur, dass das Edge deutlich wächst, sondern zeigen auch eine gewisse Dringlichkeit der Wichtigkeit dieses Themas in Unternehmen. Die überwiegende Mehrheit ist der Meinung, von Edge Computing zukünftig stark profitieren zu können.
Jeder fünfte Teilnehmer gab an, dass sein Unternehmen einen Anstieg der Anzahl der unterstützten Edge-Standorte in den nächsten fünf Jahren um 400 % oder mehr erwartet. Mehr als die Hälfte (53 %) der Befragten gab an, dass ihrer Meinung nach die Anzahl der unterstützten Edge-Standorte um mindestens 100 % wachsen wird.
Das gibt uns einen Einblick in das Wachstumstempo, aber nicht in die Größenordnung. Glücklicherweise liefert der Bericht auch hierzu Ergebnisse.
Die 494 qualifizierten Befragten gaben auf die Frage „Wie viele Datenverarbeitungs-Standorte unterstützt Ihr Unternehmen heute und wie viele erwarten Sie bis 2025?“ insgesamt eine Anzahl von Edge-Standorten von 128.233 an, was aktuell durchschnittlich einer Zahl von 260 Standorten pro Teilnehmer entspricht.
Bis 2025 erwarten dieselben Teilnehmer, dass voraussichtlich 418.803 Standorte unterstützt werden, was einem Durchschnitt von 848 Standorten pro Teilnehmer entspricht.
Diese „Durchschnittswerte“ könnten von Teilnehmern mit den größten Edge-Netzwerken allerdings gesprengt werden, da diese Marktteilnehmer in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich mehrere Tausend weitere Standorte hinzufügen werden. Diese Zahlen repräsentieren die Entwicklung von weniger als 500 Unternehmen. Da kann man hochrechnen, wie rasant sich Edge auf der gesamten Branchenebene ausweiten wird. Und angesichts dieser Prognosen kann man nicht leugnen, dass auf die Branche große Herausforderungen in den nächsten fünf Jahren zukommen wird.
Haben wir die Ressourcen, Technologien und bewährten Methoden, um diese wachsende Nachfrage zu erfüllen?
Neue Anwendungsfälle, neue Lösungen
Die Antwort auf diese Frage hängt hauptsächlich von der Verfügbarkeit standardisierter Konfigurationsoptionen ab, die eine schnelle Bereitstellung ermöglichen, ohne die Flexibilität zu gefährden, sowie Fernüberwachung und Management-Tools, die den Bedarf an technischen Support vor Ort minimieren.
Vertiv hat für alles die passende Lösung. Um die Bereitstellung der Edge-Infrastruktur zu vereinfachen und zu beschleunigen, haben wir die wichtigsten aktuellen und aufstrebenden Anwendungsfälle in vier Kategorien eingeteilt. Dadurch lassen sich Standardkonfigurationen zugrunde legen, die schnell und einfach auf die Anforderungen spezifischer Anwendungen zugeschnitten werden können.
Diese Lösungen liefern branchenführende Intelligenz und Konnektivität, die durch die Fähigkeiten unserer globalen Serviceorganisation unterstützt werden, um die Belastung interner Ressourcen für die Verwaltung zunehmend distributierter Netzwerke zu reduzieren.
Die Prognosen zum Edgewachstum im Bericht Rechenzentrum 2025: Näher am Edge könnte zu Bedenken und Besorgnis bei den Verantwortlichen für die wachsende Netzwerk-Entwicklung führen. Die Nachfrage nach distributierter Datenverarbeitung erfordert ein Umdenken und weitreichende Veränderungen innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne.
Aber es gibt auch Grund zur Freude. Neue Lösungen können einen Großteil des verbundenen Aufwands bei der Bereitstellung und Verwaltung von Edge reduzieren. Und denken Sie an die neuen Anwendungsfälle, die die wachsende Edge-Entwicklung ermöglicht: der Transport/die Logistik wird intelligenter, das Gesundheitswesen praxisorientierter, das Entertainment umfassender und vieles mehr.
Bei Vertiv bereiten wir uns heute auf diese Zukunft vor. Sind Sie dabei?