The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Wesentliche USV-Elemente, die Sie verstehen sollten, und wie Sie die beste Lösung für Ihr Unternehmen auswählen

Im Zeitalter der digitalen Transformation, in dem Sie sich zunehmend auf IT-Systeme und Daten verlassen, um Ihr Unternehmen mit höchster Effizienz am Laufen zu halten, ist es wichtiger denn je, sicherzustellen, dass diese Systeme auch bei Stromunterbrechungen funktionieren.

Genau darum geht es bei unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USVs): die Versorgung von IT- und anderen kritischen Systemen mit sauberer Notstromversorgung. Angesichts einer Stromunterbrechung kann eine hochwertige USV den Unterschied zwischen normalem Geschäftsbetrieb und Datenverlust und stundenlangem Produktivitätsverlust bedeuten.

USVs können von einigen Minuten Notstromversorgung - genug, um Workstations und Server sicher herunterzufahren oder den Einsatz von Notstromgeneratoren zu ermöglichen - bis zu mehreren Stunden für bestimmte Geräte liefern. Um zu verstehen, wie Sie eine USV auswählen, die am besten zu Ihrem Unternehmen passt, müssen Sie genau wissen, wie viel Strom Ihre IT und andere kritische Systeme verbrauchen und wie lange Sie Ausfallzeiten für jede Anwendung tolerieren können.

In diesem USV-Leitfaden werden wir Sie durch die wichtigsten USV-Grundlagen und die Kaufkriterien führen, die Sie berücksichtigen müssen, um eine fundierte Entscheidung für Ihr Unternehmen zu treffen.

USV-Definition

Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) sorgt für eine saubere und sichere Notstromversorgung der angeschlossenen elektronischen Geräte. USVs verfügen über interne Batterien, die bei Nichtgebrauch ständig aufgeladen werden, sodass sie im Falle eines Stromausfalls oder einer Stromunterbrechung bereit sind, Notstrom zu liefern. Darüber hinaus können USVs Anomalien wie Stromausfälle und Spannungsspitzen erkennen und kompensieren. Hierbei handelt es sich um vorübergehende Stromschwankungen, die angeschlossene Computer und andere elektronische Geräte beschädigen können.

Verschiedene USV-Modelle dienen zum Schutz von Geräten, einschließlich Computern und Peripheriegeräten, Servern und Netzwerkgeräten sowie Rechenzentren.

Die beste USV-Batterie-Backup-Lösung für Ihr Unternehmen hängt von Ihren spezifischen Anforderungen in Bezug auf die zu schützenden Lasten und die Toleranz für das Risiko von Ausfallzeiten ab.

Der Preis der Ausfallzeiten

Während die Kosten für Ausfallzeiten je nach Branche sehr unterschiedlich sind, bezifferten 86 % der Befragten einer Statista-Umfrage von 2019 die Kosten auf 301.000 USD pro Stunde oder mehr, und mehr als ein Drittel (34 %) gab an, dass Ausfallzeiten 1 Million USD pro Stunde oder mehr kosten.

Aus dieser Perspektive heraus stellt sich eine relativ bescheidene Investition in eine USV wie eine Versicherungspolice gegen weitaus kostspieligere Ausfallzeiten und Datenverluste dar.

Arten von Stromausfällen, vor denen USVs schützen

USVs schützen vor Ausfallzeiten, die durch verschiedene Arten von Stromausfällen verursacht werden, darunter:

  • Leistungsspitzen: Überspannungen sind kurze Stromstöße, die aus einer Reihe externer und interner Quellen resultieren können:
    • Extern: Wartungsarbeiten an Versorgungseinrichtungen, Blitzeinschläge und Stromleitungsstörungen, z. B. durch Schneestürme, umgestürzte Äste und Probleme mit Transformatoren
    • Intern: Routinemäßiges Ein- und Ausschalten von Motoren in Maschinen, Klima- und Kühlgeräten und mehr sowie fehlerhafte Verkabelung
  • Spannungsabfälle: also Reduzierungen des Stromflusses in Zeiten hoher Nachfrage
  • Ungeplante Stromausfälle können u. a. aus folgenden Gründen auftreten:
    • Blitzschlag
    • Naturkatastrophen: Wirbelstürme, Schneestürme, hohe Windgeschwindigkeiten und andere Wetterbedingungen
    • Versorgungs- und Bauarbeiten
    • Unfälle von Kraftfahrzeugen
  • Geplante Stromausfälle:
    • Wartung von Versorgungseinrichtungen und System-Upgrades
    • Geplante Ausfälle treten derzeit z.B. in Gebieten wie Kalifornien auf, um sich vor Waldbränden zu schützen, die durch Funken von Versorgungsgeräten verursacht werden.
Der Kauf der richtigen USV: Wichtige Erwägungen

Um zu beurteilen, welches USV-Batterie-Backup für Ihr Unternehmen am besten geeignet ist, müssen Sie eine Reihe von Fragen zu den zu schützenden Geräten, den Auswirkungen von Ausfallzeiten mit diesen Geräten, der Verfügbarkeit eines Generators als Backup-Stromquelle und vielem mehr beantworten.

1. Bestimmen Sie die Größe der Last, die einen USV-Schutz benötigt, und damit die Kapazität der USV

Schritt eins ist die Beurteilung, welche IT- oder elektronischen Geräte einen USV-Batterie-Backup-Schutz rechtfertigen und wie viel Leistung jedes Gerät benötigt, damit Sie die erforderliche USV-Kapazität berechnen können. Der Stromverbrauch von Servern, Computern und Workstations sowie Netzwerkgeräten ist ein offensichtlicher Ausgangspunkt. Möglicherweise möchten Sie jedoch auch andere Geräte einbeziehen, die für den täglichen Geschäftsbetrieb von entscheidender Bedeutung sind, z. B. POS-Geräte und Sicherheitssysteme. Beurteilen Sie, welche Anwendungen jede Komponente unterstützt und wie sich der Verlust dieser Anwendung auf Ihr Unternehmen auswirken wird.

Bestimmen Sie für jedes Gerät, das an die USV angeschlossen werden soll, den Stromverbrauch in Watt. Der Stromverbrauch kann normalerweise dem Typenschild des Geräts oder der Herstellerdokumentation entnommen werden.

Die erforderliche USV-Kapazität ist die Summe des Stromverbrauchs der an die USV anzuschließenden Geräte.

2. Bewerten Sie die erforderliche USV-Laufzeit für kritische Geräte und Anwendungen

Schritt 2 besteht darin, die gewünschte USV-Laufzeit für den weiteren Betrieb im Falle eines Stromausfalls zu bestimmen.

Wenn Sie einen Generator für eine erweiterte Notstromversorgung haben, kann die erforderliche Laufzeit der USV nur wenige Minuten (~5 Minuten) betragen, um sicher zu starten und auf den Generator umzuschalten.

Andererseits besteht Ihr primäres Ziel möglicherweise darin, genügend Laufzeit (~5 bis 10 Minuten) zu haben, um Server und Workstations sicher herunterzufahren und Datenverlust oder Beschädigung zu vermeiden.

Für einige Anwendungen wie Netzwerke und Internetzugang (heutzutage sehr wichtig) möchten Sie möglicherweise 1 bis 2 Stunden Laufzeit haben, um die meisten Ausfälle bewältigen zu können.

Beachten Sie, dass die Gesamtlaufzeit im Allgemeinen umso kürzer ist, je mehr Netzwerkgeräte Sie an eine einzelne USV anschließen. Eine Alternative kann darin bestehen, für bestimmte Anwendungen eine separate USV zu verwenden.

3. Bestimmen Sie die Anzahl der erforderlichen Steckdosen

Summieren Sie die Anzahl der Geräte, die von der USV unterstützt werden sollen, und stellen Sie sicher, dass die USV über genügend Steckdosen verfügt, um Ihre unmittelbaren Anforderungen zu erfüllen. Planen Sie auch entsprechende Kapazitäten für mögliches Wachstum.

Alternativ können Sie eine Energieverteilungs-Einheit (PDU) verwenden, um zusätzliche Steckdosen bereitzustellen. Achten Sie jedoch darauf, die USV nicht zu überlasten.

Einige USV-Modelle enthalten auch Steckdosen, die nur den Überspannungsschutz unterstützen. Diese Steckdosen bieten kein Batterie-Backup. Stellen Sie sicher, dass Sie die Funktionen der von Ihnen gekauften USV verstehen und über genügend Batterie-Backup-Steckdosen verfügen, um Ihre Anforderungen zu erfüllen.

4. Berücksichtigen Sie die Installationsanforderungen der USV

USVs gibt es in verschiedenen Größen und Formfaktoren. Tower-Modelle sind eigenständige Einheiten, die auf dem Boden oder einem Schreibtisch oder Regal stehen und häufig Desktop-Computer, Server und Router in einer Büroumgebung absichern.

USV-Modelle für die Rackmontage sind normalerweise so konzipiert, dass sie zusammen mit anderen IT-Netzwerkgeräten in ein Standard 19-Zoll-Rack passen. USVs für die Rackmontage variieren in der Größe und ihre Höhe wird daran gemessen, wie viele vertikale Steckplätze sie im Rack einnehmen. Jedes Feld wird als "HE" bezeichnet und misst exakt 4,445cm.

USVs, die für die Verwendung von Lithium-Ionen-Batterien ausgelegt sind, sind in der Regel kleiner und leichter als ähnliche Modelle, die herkömmliche Blei-Säure-Batterien verwenden. So können Sie mehr Notstromkapazität auf demselben oder kleinerem Raum aufbringen.

Erweiterte USV-Funktionen

USVs können sich in den genauen Funktionen, die sie unterstützen, erheblich unterscheiden. Im Folgenden finden Sie zusätzliche allgemeine Funktionen moderner USVs, die Sie möglicherweise berücksichtigen möchten.

Fernüberwachung und -verwaltung

USVs mit integrierten Netzwerkanschlüssen oder Unterstützung für Netzwerkkarten (NMCs) können fernüberwacht und verwaltet werden. Das ist besonders wichtig für USVs, die in Zweigstellen oder Edge-Standorten mit begrenztem oder keinem IT-Personal vor Ort installiert sind. In diesem Fall kann eine zentralisierte IT- oder Einrichtungsgruppe den Status aller USVs überwachen und über Probleme wie austauschbare Batterien informiert werden. NMCs unterstützen möglicherweise auch Umgebungssensoren, die die Fernüberwachung von Bedingungen wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit ermöglichen.

Remote-USV-Steckdosen-Steuerung

Einige USV-Modelle enthalten Steckdosen oder Steckdosengruppen, die remote verwaltet werden können, einschließlich der Möglichkeit, den Energieverbrauch zu überwachen und den Strom aus- und wieder einzuschalten oder diese Steckdosen oder Steckdosengruppen auszuschalten. Dies kann es jemandem in einer entfernten Betriebszentrale ermöglichen, z. B. einen abgestürzten Server oder Netzwerk-Switch neu zu starten.

LCD-Bedienfeld

Aus lokaler Perspektive kann ein LCD-Bildschirm auf der USV nützliche Informationen wie den Zustand der Batterie und die Strombedingungen anzeigen und die lokale Verwaltung und Steuerung der USV erleichtern.

Ersatzbatterien, die durch den Nutzer ausgetauscht werden können

Keine Batterie hält ewig und USV-Batterien sind da keine Ausnahme. Da der Hauptzweck einer USV darin besteht, die Verfügbarkeit sicherzustellen, muss der Ersatz der USV-Batterie schnell und einfach erfolgen. Ziehen Sie Modelle in Betracht, die über eine abnehmbare Abdeckung verfügen, die es dem Benutzer erleichtert, die Batterien auszutauschen, anstatt einen Servicetechniker hinzuziehen zu müssen.

Lithium-Ionen-Batterien

Lithium-Ionen-Batterien werden in USVs aus gutem Grund immer häufiger eingesetzt. Sie halten leicht doppelt so lange wie herkömmliche Blei-Säure-Batterien, wiegen jedoch viel weniger und nehmen weniger Platz ein. Sie unterstützen auch schnelleres Laden und mehr Lade-/Entladezyklen. In vielen Fällen sind die zusätzlichen Vorlaufkosten aufgrund der niedrigeren Gesamtbetriebskosten (TCO) einer USV mit Lithium-Ionen-Batterien durchaus wert. (Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite zu Lithium-Ionen-Batterien.)

Längere Batterielaufzeit

Einige USV-Modelle unterstützen externe Batterien, die eine längere Laufzeit bieten als die internen Batterien einer USV, sodass Benutzer möglicherweise Stunden an Batterie-Backup-Zeit für kritische Lasten erhalten.

ECO-Modus zum Sparen von Energie

Der USV-Eco-Modus hilft, Energie zu sparen, indem die Spannungsregelungs- und/oder Energieumwandlungsprozesse der USV umgangen werden, wenn festgestellt wird, dass die Eingangsleistung des Versorgungsunternehmens von guter Qualität ist, um Energie zu sparen.

Wir hoffen, dass dieser Leitfaden Ihnen geholfen hat, zu verstehen, wie Sie eine USV auswählen, die Ihnen langfristig beste Dienste leistet. Weitere Informationen zur Auswahl der besten USV-Batterie-Backup-Lösung für Ihr Unternehmen finden Sie unter https://www.vertiv.com/de-emea/products-catalog/critical-power/uninterruptible-power-supplies-ups/.

PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort