The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Eine optimale Lösung für die Kühlung von TOR-Switches – kostengünstig, zuverlässig, einfach.

Rechenzentrums-Manager verlassen sich seit Jahren auf die Konfiguration von Warm- und Kaltgang als Grundlage ihrer Strategie für die Rechenzentrums-Kühlung. Und für die meisten Geräte, mit Ausnahme des Top-of-Rack-Switch, funktioniert dieses Konzept hervorragend.

Die Racks stehen sich gegenüber, wodurch ein Kaltgang erzeugt wird. Kühle Luft kann so zur Vorderseite der Ausrüstung gelangen. Heiße Luft wird an der Rückseite des Geräts in einen Heißgang geführt, da sich die Rückwände der Schränke gegenüberstehen. Auf diese Weise wird verhindert, dass die heiße, verbrauchte Luft in andere Geräte gelangt. Dies optimiert die Kühlleistung der Server-Racks, verlängert die Lebensdauer der Geräte und mindert die Gefahr der Überhitzung, was im schlimmsten Fall kostspielige Ausfallzeiten für Ihr Rechenzentrum bedeuten könnte.

image.png

Die Ausnahme der Warmgang-Konfigurationsregel

Leider sind nicht alle kritischen Rechenzentrumsgeräte für eine Warm-Kaltgang-Konfiguration geeignet. Gerade Top-of-Rack-Switches (TORS) stellen hierbei eine der größten Herausforderungen dar.

TORS bieten viele Vorteile und werden von Rechenzentrumsmanagern gerne eingesetzt, da sie näher an der Ausrüstung montiert werden können und den Verkabelungsaufwand für die Serververbindung verringern. Je nach Hersteller, Modell und Konfiguration müssen diese Teile der Ausrüstung jedoch oft am oberen und hinteren Teil des Racks montiert werden. Die Anschlüsse befinden sich in der Heißgangzone und sind vom Luftstrom im Kaltgang an der Vorderseite des Schranks weit entfernt. Je nachdem, wo sich die Kühleinlässe an den Geräten befinden (seitlich, vorne oder hinten), saugen sie zudem häufig die Abluft aller anderen Geräte im Rechenzentrum an.

Was sollte ein Rechenzentrumsmanager in diesem Fall tun?

Die ungünstigste Strategie ist, hier nichts zu tun. Denn so wird die Effektivität der Switches stark beeinträchtigt. Ein Switch, der ständig wärmere Luft aufnimmt, als er sollte, hat eine verkürzte Lebensdauer und könnte unerwartet ausfallen, wodurch die Betriebslaufzeit erheblich beeinträchtigt wird.

Eine zweite Möglichkeit besteht darin, eine Abdeckblende an der Vorderseite des Schranks zu entfernen. Dies verringert jedoch die Effizienz und kann den kühlen Luftstrom zu benachbarten IT-Geräten unterbinden.

Umstellung auf eine einfache, kostengünstige Lösung

Es gibt noch eine dritte Möglichkeit für Rechenzentrums-Manager, die sich leicht umsetzen lässt. Die Vertiv™ Geist™ SwitchAir® Airflow-Managementlösung ist nachrüstbar und funktioniert wie ein Kanal, der den Schalter abdeckt. Der Kühlluftstrom aus der Kaltgangversorgung wird abführt und die konditionierte Luft an die schwer zugänglichen Einlässe zurückgeleitet.

Die SwitchAir-Lösung ergänzt die bestehende Kühlstrategie des Rechenzentrums und hilft, teure TORS kostengünstig und mit minimalem Aufwand zu schützen. Die Switches werden unabhängig von ihrem Einlass- und ihrem Montageort gekühlt. Die Lösung kann während der Switch in Betrieb ist eingebaut werden.

Wir haben für jede Anforderung den richtigen SwitchAir für Ihre spezifische Ausrüstung und Konfiguration. Zwei Auswahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

  • Ein aktiver SwitchAir, der integrierte Lüfter verwendet, um Luft zu den Switcheingängen zu befördern.
  • Ein passiver SwitchAir, der kühle Luft zu den Switcheingängen leitet und verhindert, dass heiße Luft in den Switch gelangt


Vertiv bietet einen SwitchAir Finder mit mehr als 350 einzigartigen Switch-Teilenummern, um Ihren/-m Netzwerk-Switch-Modell(en) den richtigen SwitchAir zuzuordnen. Geben Sie einfach die TORS-Hersteller-, Modell- und Aufnahmedaten in den Finder ein, um sofort die richtige Lösung für Ihr Rechenzentrum zu finden.

Erfahren Sie mehr – Schalten Sie noch heute um

Wenn Sie weitere Informationen zur SwitchAir-Lösung benötigen und wissen möchten, wie Sie Herausforderungen bei der Kühlung von Rechenzentren auf einfache Weise lösen können, laden Sie sich unsere SwitchAir-Anwendungsbeschreibung und -Broschüre herunter. Oder sehen Sie sich unser neues SwitchAir-Video an, damit überhitzte Switches in Ihrem Rechenzentrum der Vergangenheit angehören.

Abonnieren Sie unseren Blog und bleiben Sie über die neuesten Trends, Technologien und News auf dem Laufenden.

Verwandte Artikel

PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort