The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Hibernia Networks selected Vertiv as its partner to design and build two fully integrated cable landing stations on each side of the Atlantic Ocean. These landing stations, completed in December of 2015, were built to connect Hibernia’s new submarine fiber highway, Hibernia Express – the first new transatlantic cable system deployed in over 12 years, providing the absolute lowest latency and additional high-performing global capacity.

Vertiv’s role in the launch included the design and build of several prefabricated modules assembled onsite to meet local requirements in Canada and the United Kingdom — the two global landing spots for Hibernia Express. But why did Hibernia Networks select Vertiv as its partner – and why should future customers do the same?

Experience:

Vertiv’s understanding of the harsh oceanfront environment based on past cable landing station deployments was a key differentiator in Hibernia Network’s selection process. We also have a proven ability to deliver efficient, reliable cooling systems under such conditions.

Expertise:

Equipped with our expertise in prefabricated solutions, Hibernia Express’s safe and secure prefabricated landing stations are designed to achieve the industry’s highest standards for energy efficiency and power usage effectiveness.

Speed:

Hibernia’s dual landing stations, deployed concurrently, were completed seven months from the start of work, which is more than 40% faster than the typical deployment time for traditional brick-and-mortar facilities.

During a selection process, what types of qualities do you look for in a potential business partner?

Verwandte Artikel

PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort