The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

A common misunderstanding of data center managers is the distinction between battery design life and battery service life,a confusion that can cause costly mistakes. It is imperative that data center managers understand the difference in order to avoid unplanned downtime.

Battery design life is determined by the manufacturer and takes into account cell design and battery aging under controlled conditions in the manufacturer’s lab. Only considering battery design life or the manufacturer’s warranty often results in batteries being set up and then ignored for years without preventive maintenance or testing throughout their life cycle. Such neglect can result in battery failure because in reality, when supporting the UPS, batteries fail in less than half the time stipulated by the manufacturer design life. The failure occurs due to a variety of issues including incoming power faults resulting in uninterruptible power supply (UPS) engagement, manufacturing defects, high or improper room temperatures, excessive charge current, overcharging and over cycling, loose connections, and strained battery terminals. 

Battery service life considers how application, installation, real-world operating conditions and maintenance practices impact battery aging. Failure to understand the difference between design life and service life can lead to improper battery maintenance and less than optimal battery performance. Other likely scenarios when not implementing proper UPS battery maintenance include unplanned downtime, extended business interruption, and failure of the backup system in the event of an outage. Vertiv's research on critical infrastructure reveals that battery failure has a direct correlation to almost 37 percent of down UPS units. Failure of the UPS is the third most expensive cost at an average of $678,000 per downtime event. In order to protect critical infrastructure, data center managers need to fully understand the link between battery life expectancy and system failure. The investment to properly maintain the UPS and its batteries is worth the peace of mind sought by many managers and is almost always less costly than what an organization would incur during lengthy, unplanned downtime.

  

Feel free to subscribe to our blog to stay informed on the latest trends, technologies and news.

Verwandte Artikel

PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort